This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14L020:螺纹电感器带通滤波器设计

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572395/adc14l020-tapped-inductor-bandpass-filter-design

部件号:ADC14L020

你好。

我对National Semiconductor的文章有疑问:"螺纹电感器带通滤波器设计胶带滤波器设计"。

引用文章:

油箱盖分离为共模和差速器
来自ADC的负载可实现更好的电荷反冲抑制。

您能否给我建议 一下CF3和CF2之间的比率? (CF2必须大于CF3或 相反)。

有两种对等方案:

1) cf2= 850pF; CF3= 2.2nF

2) cf2= 1.72nF; CF3= 470pF

哪种变体更好?

可能有一些关于CF2,CF3比率选择的规则吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    我正在研究这个问题。

    到目前为止,我还没有找到National Semiconductor的文章。 如果 文档在Web上,您可以提供文档的链接,或者如果您有硬拷贝,请附上扫描件吗?

    谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim

    文档链接:
    e2e.ti.com/.../Tapped-Inductor-Filter-Design-v1.7 .pdf

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex

    我看了这篇文章,并与一位在这方面拥有更多专业知识的同事讨论了这篇文章。

    不幸的是,从理论上确定共模电容器与差分电容器的最佳比率并不简单。

    通常最好使用经验方法。 我建议尝试三种不同的配置以找到最佳的初始比率。

    在您的采样率和输入频率范围内,尝试50 % / 50 % ,33 % / 66 % 和66 % / 33 % 比率。 这应能在某种程度上表明需要进一步关注的领域。

    此致,

    Jim B