This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298使用问题

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583063/ads1298-ads1298-usage-problems

部件号:ADS1298

大家好,我有一些关于ADS1298使用问题的问题,首先:在ADS1298数据表第1页中,什么是“可编程增益:1,2,3,4,6, 8或12英寸是指什么? 如我们所知,ECG信号小于5mV,这是否意味着如果我们将Gain (增益)=1,ADS1298将捕获5mV信号?
第二:当我将配置1设置为(0.01万)时,输出速率设置为1KSPS,但实际数据速率为500SPS,当我将输出速率设置为500SPS时,实际速率为250SPS,为什么?

第三:我将增益设置为2,我捕获ECG信号,  发现 信号被切断,而且R波的幅度无法精确估计, 这在 下图中可见,信号是从 第二个R波切断的,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang,

    是的,您回答正确。 ADS1298具有可编程增益放大器,可对其进行配置以提供数据表中列出的增益。

    您如何知道数据速率是您配置的一半? 您是否在示波器或逻辑分析仪上查看过DRDY以验证您的理论? 如果是,请截取屏幕截图并将其发布在此处。

    在ECG应用中,往往存在大量的主电源干扰。 看起来您在数据中看到了其中的一些内容。 这通常通过使用ADS1298上的集成RLD放大器以及主机上实施的数字槽口滤波器来解决。 您可以在数据表中找到有关RLD放大器的更多信息, 并在此应用程序中找到 有关该放大器的说明。

    此致,

    Brian Pisani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian:

    首先感谢您的友好帮助,对于我们上次描述的第二个问题, Tektronix示波器TBS1104用于观察来自ADS1298的SPI信号。 您可以在下图中看到四个路径信号  

    通道1是时钟信号,通道2是DRDY信号,通道3是DOUT信号,通道4是DIN信号,

    放大此图片并观察DRDY信号,我们得到一张这样的照片,我们可以发现 频率是500Hz (当我们设置频率为1kHz时)  

    当 我们继续 放大这张照片后,我们得到了下面的照片,正如在   每个DRDY信号之前有一个小***,周期大约为10us,这是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    未读取样本时,最后一幅图像显示DRDY。 如您所知,当有新数据可用时,DRDY会从高转换到低,当读取数据时,DRDY会在SCLK的第一个下降边缘返回高。 但是,如果未读取数据,DRDY将转换为低值并保持低值,直到数据再次就绪。 然后,根据数据表,它会短暂地变高,然后变低。

    考虑到这种行为和你看到的最后一张图片,我相信你实际上错过了所有其他样本。 因此,您在500 SPS下读取数据,但DRDY在1 kHz下进行高到低的转换。 为了验证这一理论,再次跟踪示波器上的DRDY信号,但这次除外,请勿读取任何数据。 大约每毫秒就会看到正脉冲。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

    关于 采样率问题,您是对的,我们 修改了程序并获得了正确的结果,我们购买 了ADS1298ECG-FE,所有实验都在演示板中完成,   ADS1298ECG-FE的默认电源是+/- 2.5V的双倍模拟电源, 现在我们 使用+3V/0 模拟电源 ,据我所知,在下图中,必须安装R59-R66, 但奇怪的   是,我们没有安装这些电阻,似乎电路工作正常,我们得到了正确的结果,相反,如果我们安装这些部件,我们什么也没有?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这些组件是不必要的。 您可以省略它们。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我也是,我们使用ADS1298来捕获ECG信号,发现它没有  稳定地工作,因为我们自己制造PCB,并且我们的驱动器代码是 在ADS1X98ECG-FE修订版中验证的,所以我们怀疑PCB中存在问题。  在ADS1298ECG-FE用户指南的第48页上,图39中的引脚

    24 (VREFP)和引脚28 (VCAP1),PCB线路使用金属 包,是否有必要? 是电流,尽管这些引脚很大,我们必须扩大   

    PCB痕量宽度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wang,

    迹线的厚度并不是绝对必要的。 流经任一引脚的直流电流应该极少。 这些引脚主要用于去耦。

    不过,我认为你不应该看到任何问题,因为那里的痕迹很厚。 它不会影响测量。 您看到了哪些问题?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我的问题是:我制造了几个PCB,用MCU获取ECG数据,奇怪的是每个PCB的情况不同,有些在开始时工作正常,我可以在自己的UI屏幕上看到ECG波形,然后在几个屏幕上看到 (可能在一分钟内)波形 消失,ADS1298没有转换数据,有些根本不工作,顺便说一下,这些PCB不是我的第一批PCB, 我以前制造一组印刷电路板,可以长时间稳定工作,两组印刷电路板的区别是: 1.我使用的是新的PCB,而不是外部时钟(在第一组PCB中使用),因为我觉得外部 晶体太大。2.有些迹线不像我在旧的中那样加宽(正如我昨天所描述的那样)。 我可以找到除这两个不同之外的任何其他原因。

    还有一个问题是,我已经测试了一段时间的正常PCB,我发现    我们的UI屏幕偶尔会出现一些异常信号,如下图所示。  我在3月问了类似的问题,你当时回答我的是  使用集成的RLD放大器来改进

    共模抑制。 我想知道  添加 驱动放大器以避免此问题是否非常必要和有效? 由于我们公司希望开发一款能够实时记录患者心电图信号的心电图Holter,同时该产品必须是便携式或可穿戴的,因此添加一 种组件意味着增加 成本, 体积和 功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wang,

    当您说设备停止工作时,设备停止工作的情况如何? DRDY是否停止以数据速率进行断言? 您不能再从寄存器中读取数据吗?

    此外,使用RLD时CMRR问题也得到了极大的改进。 CMRR也不是使用RL的唯一原因。 该放大器还会使患者产生偏差。 如果没有它,您将需要交流耦合输入,这将导致更多阻抗不匹配,进一步降低CMRR。 如果没有RL电极,这是可能的,但我认为最好将其包含在内。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,DRDY停止以数据速率断言, 我不能从寄存器读取数据? 您能否  告诉 我   您认为 这 可能 与什么有关 ?   内部 振荡器还是我留下了未使用的引脚浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian。 ADS1298不工作是我们自己的问题,我们已经解决了,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian:ADS1298再次停止工作! 我不能再从寄存器读取数据,包括设备ID,我焊接了几个PCB,有些在开始时不能工作,有些工作几 分钟后停止工作  ,这有什么问题?  

     下图是 示意图,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生,

    当设备停止工作时,请探测以下电压。 所有电压都是针对AVSS进行报告的(即使用AVSS作为负电压进行测量)。 我还提出了他们的理想值,以便您了解他们是否正常工作:

    VCAP1:1.2 V
    VCAP2:(AVDD + AVSS)/2
    VCAP3:AVDD + 1.9 V
    VCAP4:(VREFP - VREFN)/2
    VREFP:2.4 V

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian:

    我设计了一个新的PCB,发现 当MCU让ADS1298 连续收集  数据时,如果 在 这种情况下让系统运行一段时间,系统电流会随着时间的推移而增加。 我使用 万用表测量 VCC和GND之间的电阻, 电阻非常小,甚至0欧姆, 如果我  把 它 放在一边,一段时间内不使用它, VCC和GND之间的电阻将会恢复  到无穷大。因此,我怀疑 当ADS1298获得连续数据 时,  信号线路中的电荷 将会累积,   那么ADS1298的信号 线路路径和 分离 接 地平面或电源平面有何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生,

    您能否测量AVDD电流以查看其是否大于数据表规格? 如果将一个非常小的分流电阻器与AVDD串联,并且您测量电阻器的电压,则可以执行此操作。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian:在4.7 的“ADS1298ECG-FE/ADS1198ECG-FE用户1198用户指南”的第36页上,有人说“带宽
    RLD回路由R8 (392kΩ)和C20 (10nF)确定。 用户可以更改这些值以设置
    基于其特定应用程序的带宽"这是什么意思? 如何使用R和C的值计算带宽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wang,

    您可以使用公式1/(2*PI*R*C)作为放大器的带宽。 此后,该数值将以每十年20 dB的速度下降。

    Brian