大家好,我有一些关于ADS1298使用问题的问题,首先:在ADS1298数据表第1页中,什么是“可编程增益:1,2,3,4,6, 8或12英寸是指什么? 如我们所知,ECG信号小于5mV,这是否意味着如果我们将Gain (增益)=1,ADS1298将捕获5mV信号?
第二:当我将配置1设置为(0.01万)时,输出速率设置为1KSPS,但实际数据速率为500SPS,当我将输出速率设置为500SPS时,实际速率为250SPS,为什么?
第三:我将增益设置为2,我捕获ECG信号, 发现 信号被切断,而且R波的幅度无法精确估计, 这在 下图中可见,信号是从 第二个R波切断的,为什么?