部件号:TSC2017EVM
您好,
我正在使用 和 TSC2017EVM和TSC2017EVM-PDK在MRI检查室中记录受试者的手指触碰。 我需要一个电流非常低的触摸屏控制器。 我会将 TSC2017EVM放在靠近触摸面板的位置,但远离TSC2017EVM-PDK (USB-MODEVM接口)。 我将使用一些电缆(2 3 m 长度) 来将2块板中的3个连接器插入。 我的问题是,为了确保数据能够正确读取和记录,一个板可以与另一个板放多远?
为了通过 远离触摸面板的PC读取和记录TSC2017EVM中的触点,您是否有其他解决方案/建议?
谢谢!