This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017EVM:TSC2017EVM和TSC2017EVM-PDK

Guru**** 2545200 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2004, TSC2007, TSC2014, TSC2017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581081/tsc2017evm-tsc2017evm-and-tsc2017evm-pdk

部件号:TSC2017EVM

您好,

我正在使用 和 TSC2017EVM和TSC2017EVM-PDK在MRI检查室中记录受试者的手指触碰。 我需要一个电流非常低的触摸屏控制器。 我会将 TSC2017EVM放在靠近触摸面板的位置,但远离TSC2017EVM-PDK (USB-MODEVM接口)。 我将使用一些电缆(2 3 m 长度) 来将2块板中的3个连接器插入。 我的问题是,为了确保数据能够正确读取和记录,一个板可以与另一个板放多远?

为了通过 远离触摸面板的PC读取和记录TSC2017EVM中的触点,您是否有其他解决方案/建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注。
    如果我理解您,这些电缆只传输数字信息,如果是,我认为您的应用程序没有任何问题。
    但是,如果这些电缆传输模拟信息,您应该考虑模拟接口应尽可能短,简单和安全,因为电阻性触摸屏的电阻相当低。 较长的连接不仅会在TSC和触摸屏之间产生可能的引线电阻,还会增加噪音,ESD和其他干扰影响模拟输入线路的可能性。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jos é 的回答。

    另一个问题是,在激活期间(感应式触摸),您是否使用另一个具有较低电流的敏感面板触摸屏控制器(4或5个磨损)?

     此致,

    Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    您可以查看以下设备:TSC2014,TSC2007和TSC2004。 它们可以适合您的应用程序。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é

    最终我决定使用TSC2017,它运行良好。 我想让我的PC远离USB-MODEVM接口。 我还需要2个模块进行电气隔离。 所以我想使用光纤和两个模块来将USB转换为光纤,并将光纤转换为USB。

    您是否有建议/命令或设备?

    谢谢!

    Leila  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    您应该在USB或光纤通信论坛上发布有关此问题的问题。 在这里,他们应该能够以更好的方式为您提供帮助。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,

    Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     USB-MODEVM接口的数据速率是多少? 我在 TSC2017EVM-PDK用户指南中找不到。

    谢谢!

    Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    TSC2017EVM-PDK使用TAS1020B在PC和TSC2017之间执行通信。 您应查看TAS1020B的数据表以查找此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,
    另一个问题是,我需要实时读取触控坐标并在Matlab或Python中处理它们。
    你知道吗,我能怎么做? 我的意思是如何以(几乎)实时方式访问x,y数据?
    此致,
    Leila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    此设备可根据计时要求在实时应用中使用,但这取决于控制器如何与TSC2017配合使用。 遗憾的是,我们只有C++上的固件来处理此设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,

    我尝试在Linux中计算x,y坐标。 我有TSC2007驱动程序。

    当我将$  dmesg | tail放入我的终端时:  


    ] USB 5-2:产品:未知
    ] USB 5-2:制造商:未知
    ] USB 5-2:USB断开连接,设备编号8
    ] USB 5-1:使用uhci_hcd的全新全速USB设备编号9
    ] USB 5-1:配置1的接口编号无效:3,但最大值为0
    ] USB 5-1:配置1没有接口编号0
    ] USB 5-1:找到新USB设备,idVendor=0451,idProduct=2fd7
    ] USB 5-1:新USB设备字符串:MFR=1,Product=2,SerialNumber=0
    ] USB 5-1:产品:TSC2017 EVM设计
    ] USB 5-1:制造商:德州仪器(TI)

    我应该怎么做? 要使用TSC2017的TSC2007驱动程序(带或不带USB-MODEVM)?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leila,

    您应该使用USB-MODEVM,因为它是接口板。 在PC和设备之间进行通信时需要使用它。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Jos é 的快速回复。 但你回答了我的一个问题。 如何使用TSC2017的TSC2007驱动程序? iKNOW两个IC是兼容的,但在Linux中如何操作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leila,

    您需要修改一点Linux驱动程序代码,以便适用于TSC2017。 您可以参阅 E2E上的下一篇文章以了解有关此问题的更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师