主题中讨论的其他部件: REF5025
你(们)好
我正在使用ADS1298,并且我正在努力获得一致的测试信号幅值。 测试信号幅值因启用的通道数量而异。 这是否正确?
我的设置如下:
我有4个ADS1298在多读回模式下运行。 第一个ADS1298将时钟信号提供给其它3个。
-参考电压为外部电压,2.5V (REF5025,使用数据表中建议的电路)
- AVDD和DVDD:电源电压3.1V。
增益已设置为6 (默认值),因此我预期测试电压振幅为+-1.04mV。 (2.5 /2400 V)。 我只能在启用一个信道时在第一个ADC上测量此值。 如果所有8个通道均已启用,则测量1.4mVp-p 这种行为在所有四个ADS1298中都有所不同。 在第二个ADS1298上,当所有8个通道都启用时,我测量预期电压。
寄存器(用于第一个ADC)如下所示(ADC 2-4S的配置1 = 0x46,配置3 = 0x40):
通道1 (蓝色轨迹),9 (粉红色),17 (绿色)和25 (红色)(即 每个ADS1298芯片的CH 1)如下所示。 忽略偏移,您会注意到每个通道都有不同的峰-峰值振幅。
下图显示了仅启用ADC 1的通道1且其余7个通道断电(CHnSET的第7位)时的ADC数据。 其余3个ADC仍启用了所有信道。
您会注意到,蓝色轨迹(通道1)的 最大ADC值现在为~ 5616,而不是如上一图所示的~3700。 设置的唯一区别是通道2-8已关闭。
有人能提供对此问题的任何见解吗?
感谢你的帮助。
此致,
Geoff