This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 -测试信号幅值随启用通道的数量而变化

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581446/ads1298-ads1298---test-signal-amplitude-varies-with-number-of-enabled-channels

部件号:ADS1298
主题中讨论的其他部件: REF5025

你(们)好

我正在使用ADS1298,并且我正在努力获得一致的测试信号幅值。 测试信号幅值因启用的通道数量而异。 这是否正确?

我的设置如下:

我有4个ADS1298在多读回模式下运行。 第一个ADS1298将时钟信号提供给其它3个。

-参考电压为外部电压,2.5V (REF5025,使用数据表中建议的电路)

- AVDD和DVDD:电源电压3.1V。

增益已设置为6 (默认值),因此我预期测试电压振幅为+-1.04mV。 (2.5 /2400 V)。  我只能在启用一个信道时在第一个ADC上测量此值。 如果所有8个通道均已启用,则测量1.4mVp-p 这种行为在所有四个ADS1298中都有所不同。 在第二个ADS1298上,当所有8个通道都启用时,我测量预期电压。

寄存器(用于第一个ADC)如下所示(ADC 2-4S的配置1 = 0x46,配置3 = 0x40):

通道1 (蓝色轨迹),9 (粉红色),17 (绿色)和25 (红色)(即 每个ADS1298芯片的CH 1)如下所示。 忽略偏移,您会注意到每个通道都有不同的峰-峰值振幅。

 

下图显示了仅启用ADC 1的通道1且其余7个通道断电(CHnSET的第7位)时的ADC数据。 其余3个ADC仍启用了所有信道。

您会注意到,蓝色轨迹(通道1)的 最大ADC值现在为~ 5616,而不是如上一图所示的~3700。 设置的唯一区别是通道2-8已关闭。

 

有人能提供对此问题的任何见解吗?

感谢你的帮助。

此致,

Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoff您好,

    您能否分享您的示意图?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    感谢您的回复。 以下是2个ADS1298芯片(ADC 1 (主)和2 (从))的示意图。 其它两个ADS1298芯片按照ADC 2进行连接。 Vref 电路与数据表(图32)相同(REF5025加缓冲器)。

    我已经做了一些测试,当所有通道都设置为测试信号输入时,每个通道记录不同的振幅。 我已经使用内部参考和外部参考进行了测试,测试行为相同 -每个通道记录的测试信号值不同。  

    在正常操作中,当我将已知的测试信号应用到ADC输入时,ADC数据是正确的。 我还阅读了所有寄存器,以确认它们被设置为正确的值。

    感谢你的帮助。

    此致,

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoff您好,

    这是一个与TEST_PACE_OUT1和TEST_PACE_OUT2针脚连接相关的已知问题。 尽管数据表目前指出,如果未使用这些输入,则将其与AVDD关联,但我们要求您实际将这些引脚保持浮动状态,以便正确测量内部测试信号。 我们正在努力更新数据表。 此问题不会影响您通过通道输入测量正常信号的能力。

    从您的原理图看,这些引脚似乎硬连接到AVDD,因此您可能无法轻松地将其移除到该主板上以验证我的索赔,但如果您进行另一个主板修订,请保持引脚浮动。 对此造成的不便,我深表歉意。

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian

    谢谢你。 通过一些非常非常仔细的焊接,我提起了每个芯片上的两个test_pACE_OUT引脚。 测试信号现在都具有相同的振幅,并按预期工作。

    再次感谢。 感谢你的帮助。

    此致,
    Geoff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正面临着与上述类似的问题。
    我们正在使用ADS的内部测试信号在主板制造后进行快速生产测试。 但在测量测试信号时,我们会看到每个设备的每个通道的偏移量不同。 在我们的应用程序中,我们将test_PACE_OUT1和test_PACE_OUT2保留为浮动状态,因此这应该是正确的。 测量的测试信号的振幅是正确的,但我们想知道每个通道的不同偏移是否是一个问题(例如,设计或电路板有问题),或者我们可以安全地忽略这一点,只测试信号的振幅。
    我希望有人能在这方面提供帮助,此致,
    赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman,

    这是设备的正常行为。 通道之间的偏移误差可能有所不同,但应保持在输入参考偏移误差数据表规范之内或相对接近该规范。

    Brian