您好,您可能会担心
我们的客户遇到了在ADS8568处REFIO电压异常的问题。
正常设备的REFIO为2.5V,但异常设备的输出为5V。
此时的电源顺序如下所示。
(REFIO电压异常)
1:±12V (HVDD,HVSS) --> 5V (AVDD) --> 3.3V(DVDD)
但是,将电源顺序更改为以下值时,REFIO变为正确的电压(2.5V)。
2:±12V (HVDD,HVSS) --> 5V (AVDD) --> 等待电源稳定 --> 3.3 V (DVDD)
3: 5V (AVDD)--> 3.3V (DVDD)-- > ±12V (HVDD、HVSS)
在2号或3号序列中,REFIO变为正常。
(问题)
1, REFIO是否 受到电源设备顺序的不利影响?
2, 您建议将哪种电源顺序(#2和#3)作为使REFIO正常的衡量标准?
此致,
Gk110