打开程序时,Wavesion5上显示一些错误消息。
下面是进入程序的图片和错误消息。
进入程序后,我尝试通过单击Siganl Sources-->HW上的按钮再次搜索评估板。
这是 连接主机压缩器和板后的图片 。
并且borad配置如下所示。
时钟信号在 20MHz时为0V ~ 1.8V
通道A信号在50kHz时为正弦波0V~0.8V
参考电压 为1伏。
用于评估硼的电源为5V。
LED1,LED11,LED19已打开。
我尝试单击"从当前信号源获取数据" ,它显示如下错误消息。
有人知道我在哪里做错了或者我在哪里设置了什么错?