This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVESN-BRD-ADC10DV200EB 5.1。 无法获取任何输入信号。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10DV200, WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578884/wavesn-brd-5-1-adc10dv200eb-can-not-get-any-input-signal

主题中讨论的其他部件:WAVEVISION5, ADC10DV200

打开程序时,Wavesion5上显示一些错误消息。

下面是进入程序的图片和错误消息。

进入程序后,我尝试通过单击Siganl Sources-->HW上的按钮再次搜索评估板。  

这是  连接主机压缩器和板后的图片 。

 

并且borad配置如下所示。

时钟信号在 20MHz时为0V ~ 1.8V

通道A信号在50kHz时为正弦波0V~0.8V

参考电压 为1伏。

用于评估硼的电源为5V。

LED1,LED11,LED19已打开。

我尝试单击"从当前信号源获取数据" ,它显示如下错误消息。

有人知道我在哪里做错了或者我在哪里设置了什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei

    请注意,根据数据表,当在LVDS输出模式下工作且DCS (占空比稳定器)打开时,ADC10DV200的最小输入时钟速率为65 MHz。 这是EVM的配置。

    您使用的20 MHz时钟低于任何可能的ADC配置。 EVM只能在LVDS模式下操作,因此即使禁用DCS,最小时钟频率也是45 MHz。请尝试时钟频率至少为65 MHz,并告知我们行为是否发生变化。

    另请注意,EVM上的信号路径针对大于70 MHz的信号进行了优化。 一旦主板正常工作,您需要尝试高输入频率。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    感谢您的回复。 我真的很感激。

    这是我的主板新配置。

    *****************
    70MHz时钟信号为0V ~ 1.8V

    通道A信号在70MHz时为正弦波0V~0.4V (仅用于EVM正常功能)

    参考电压为1伏。

    用于评估硼的电源为5V。
    *******************

    不幸的是,问题仍然完全一样。 将时钟速度提高到70MHz后,没有任何行为变化。

    下面是电源和功能发生器的图片。


    在时钟源打开之前,电源上的电流显示为0.16A。 时钟源接通后,电流变为0.2A。 接下来,我输入70MHz的输入信号,电流变为0.21A。 最后,我打开数据采集板并打开试图将EVM连接到计算机的程序,然后电流变为0.23A。

    希望这些小信息能有所帮助。

    祝您一切顺利,

    韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍未解决。

    希望能尽快更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei

    ADC10DV200EB在200 MHz的时钟频率和+19dBm的时钟发生器输出功率下进行测试。 请尝试找到一个具有该频率和输出功率的发生器,并查看EVM在这些条件下是否可以正常运行。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei

    我收到了ADC10DV200EB并进行了一些测试。

    凭借200 MHz Fclk和70 MHz Fin,我能够以预期的性能水平获得数据捕获。

    我在主板的初始启动时确实遇到了问题,必须执行一个额外的步骤才能成功连接到主板和数据采集。

    以下是尝试的过程:

    1)打开ADC10DV200EB的5V电源,然后打开5.1 捕获板的电源开关。

    2)打开200 MHz时钟源。

    3)启动Wavevision5软件,加载FPGA图像后,将弹出错误消息。

    4)关闭Wavision5软件,但将所有电源和信号应用于电路板。

    5)启动Wavevision5软件。 这一次软件应该加载并识别主板,并且不会显示错误消息。

    6)单击Capture (捕获)按钮,将数据缓冲区输入软件。 对于10b转换器,数据值应在中间代码附近切换。 在我的主板上,我看到代码506和507。

    7)应用输入信号并单击捕获。 根据需要调整输入振幅和频率。

    此演示文件显示了我的测试结果。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/1524.ADC10DV200EB-startup.pdf

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wei

    我还尝试使用较低的时钟频率进行测试。

    我成功捕获数据的最低时钟频率为120 MHz。 我认为FPGA数据捕获固件或EVM时钟路径中存在限制,阻止以较低时钟频率捕获。

    此致,

    Jim B