This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000:多ADC同步(或多ADC板同步)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, TRF3765, ADC12J4000EVM, ADC12DJ3200, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580907/adc12j4000-multi-adc-sync-or-multi-adc-board-sync

部件号:ADC12J4000
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万TRF3765ADC12DJ3200LMK0.0301万,, LMX2582

在ADC12J4000 EVM中,有 TRF3765IRHB用于高于~3GHz的更高ADC时钟。  

我想确认我的理解是正确的,  

1.为了满足多ADC与 TRF3765同步的DEVCLK (ADC时钟)和SYSREF关系, TRF3765的输出之一必须发回到LMK0.4828万的FBCLK输入。  

2.即,通过这样做,在使用TRF3765作为ADC时钟时,使多ADC或多ADC12J4000 EVM同步。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,新2天

    通常有多种可能的配置可用于同步多个ADC。

    不幸的是,在4000 MHz时将多个ADC12J4000与Fclk同步是一件棘手的事情,因为从每个LMK0.4828万中分离的SYSREF和FPGA时钟无法轻松同步。

    在我尝试回答您的特定问题之前,您是否需要同步多个ADC12J4000EVM,或者您是否正在尝试设计一个具有同步转换器的多ADC12J4000系统?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试设计一个系统,它在多板上具有multi-ADC12J400 (例如ADC12DJ3200),并且所有ADC都在板和系统之间同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一个示例,在单个板上为四个ADC12J4000设备计时,将数据馈送至一个FPGA。

    此方法包括一种微调应用于每个ADC的时钟的方法,以优化所有转换器的采样实例的对齐。

    e2e.ti.com/.../2-or-4-ADC-clocking.pdf

    如果要同步多个板(每个板都有多个ADC),则可以使用中央时钟源在F_SYSREF处分配信号。 这将是上例中LMK0.4828万的参考时钟输入。 LMK0.4828万器件将在零延迟反馈模式下运行,以使它们与通用参考对齐。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.为什么需要LMK0.0301万。  

    2.图5是否适用于 TI的应用 程序slyt638? -图5中显示的内容与ADC12J400EVM上的内容最相似。  

    3.如果执行"2-or-4-ADC-clocking.pdf"中显示的操作,则需要太多的PLL +缓冲器。 它不适合我们的主板。  

    我的一个原始问题是为什么要将其中一个TRF3756带到ADC12J4000EVM上的LMK0.4828万的FBCLKIN。

    是因为TRF3756输出相位与LMK0.4828万对齐还是相反? 因为TRF3756没有同步功能或特性。

    如果使用LMX2582,则为真。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../slyt628_5F00_sync_5F00_jesd204.pdf 

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TRF3765的一个输出被发送至LMK0.4828万 CLKIN1输入,并用作DCLK/SDCLK电路板的时钟源。 该信号位于ADC DEVCLK/2处。 将分频器设置为生成所需的FPGA时钟以及FPGA和ADC的SYSREF。 默认情况下,ADC SYSREF处于禁用状态,但可以通过调整SDCLKout11输出的设置来启用它。 此架构允许轻松调整ADC DEVCLK频率,而不依赖于LMK0.4828万的VCO频率限制。 LMX2582可以在同一体系结构中使用,以替代TRF3765。

    在基于此体系结构的实际系统中,ADC RDEL设置将用于调整DEVCLK和SYSREF的相对定时,直到正确满足设置和保持要求。 由于LMK0.4828万分压器和配电电路的传播延迟,这些信号之间会出现一些偏移。 如果歪斜变化导致设置/保持不可接受,则需要根据系统温度调整RDEL值。

    前面共享的示例电路有一个好处,即它可以调整ADC DEVCLK信号之间的相对偏斜。 如果必须精确对齐多个ADC的准确采样计时,则需要执行此操作。 ADC内部没有孔径延迟调整,这是调整多个4 GHz时钟之间相对定时的唯一方法。 如果不需要精确的采样计时校准,则可以使用单个4 GHz时钟生成器,并使用一个扇出装置将多个4 GHz时钟分配给ADC。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的反馈。 我在考虑另一台时钟发生器和配电板。
    除了SMA/MMCX (单独或联动)之外,您是否有任何推荐的用于此速率时钟的小型连接器(首选DP)?
    我知道Samtec有很多高速连接器,希望了解您对它的看法。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只要连接器和相关电缆的额定频率符合相关频率,它们就应该正常工作。 我不熟悉您所指的DP特征。

    Huber+Suhner具有多种用于高密度应用的联动同轴连接器(MXPxx系列)。

    此致,

    Jim B