This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:使用内部时钟时,SPS超出规格

Guru**** 2570725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584432/ads1230-out-of-specification-sps-using-internal-clock

部件号:ADS1230
在“线程: ADS1232”中讨论的其他部件

问候,

我 使用的是ADS1230 ADC,它使用内部时钟,ADC配置为 高速和 高增益。

数据表指定+/- 3 % 内部时钟容差。

我测量的每秒采样频率约为73 Hz,远远超过容差。

配置:

DVDD = AVDD = 3.3 伏。 由线性稳压器供电。

DGND = AGND = GND 0伏。 两个都直接连接到地面。

另一个设备,我使用的是同一ADS1230 ADC,它的频率为77 Hz。 仍超出80 SPS的容差范围

配置:

DVDD = AVDD = 5伏。 由线性稳压器供电。

DGND = AGND = GND 0伏。 两个都直接连接到地面

两种配置都将CLKIN 拉至地面。

是否有任何有关超出容差采样率的解释?

此致,

Tom。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    欢迎参加论坛!  实际上,没有ADS1230内部振荡器频率的保证规范。  通常它在+/-ADS1232的范围内,如果您真的需要设备到设备的一致输出数据速率,则需要使用外部时钟源或更好的设备,如3 %。

    ADS1230是ADS1232的低成本变体,其分辨率为20位,而不是24位,并且增益选项有限。  另一个差异与内部振荡器频率有关。   ADS1232针对器件进行了+/- 3 % 范围内的测试,而ADS1230仅进行了功能测试。  遗憾的是,这在当前版本的数据表中不清楚,我将 在数据表的下一个修订版本中记录这一点。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    我将考虑提供时钟信号或升级到ADS1232。

    再次感谢,
    Tom。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    您是否能够为ADS1230的内部时钟提供功能测试限制?
    所以我可以用内部时钟量化80 SPS的最差情况偏差。
    如果我知道最坏情况下的内部时钟容差,我可以继续使用ADS1230。

    谢谢,Bob。
    Tom。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    对于ADS1230,性能测试是通过外部时钟完成的。  内部振荡器的功能测试的窗口范围为55Hz至142Hz。  这是一个相当广泛的范围。  如果您有可以提供时钟的微控制器,您可以考虑使用它。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    好的,感谢您提供的信息,非常感谢。

    此致,

    Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    对于ADS1230内部振荡器的功能测试,您是否具有实际的内部振荡器测试结果范围?

    我想从统计的角度来使用这些数据,以便更好地确定我们是否需要更换硬件,或者我们是否可以容忍与您的功能测试结果的实际测量偏差。

    此致,
    Tom。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    很遗憾,此信息不可用。  即使我们进行了分析,这也会因硅变体而发生变化。  通常我们会调整振荡器以获得更高的精度。  正如我前面所说的,ADS1230是基于ADS1232的低成本器件。  如果数字滤波器需要更高的精度,那么我建议为ADS1230提供一个外部时钟。

    此致,

    Bob B