在“线程: ADS1232”中讨论的其他部件
问候,
我 使用的是ADS1230 ADC,它使用内部时钟,ADC配置为 高速和 高增益。
数据表指定+/- 3 % 内部时钟容差。
我测量的每秒采样频率约为73 Hz,远远超过容差。
配置:
DVDD = AVDD = 3.3 伏。 由线性稳压器供电。
DGND = AGND = GND 0伏。 两个都直接连接到地面。
另一个设备,我使用的是同一ADS1230 ADC,它的频率为77 Hz。 仍超出80 SPS的容差范围
配置:
DVDD = AVDD = 5伏。 由线性稳压器供电。
DGND = AGND = GND 0伏。 两个都直接连接到地面
两种配置都将CLKIN 拉至地面。
是否有任何有关超出容差采样率的解释?
此致,
Tom。