This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198ECGFE-PDK:已安装ADS1198软件,但不起作用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585049/ads1198ecgfe-pdk-ads1198-software-installed-but-doesn-t-work

部件号:ADS1198ECGFE-PDK
在“线程:ADS1198”中讨论的其他部件

我已成功安装了用于开发套件的ADS1198软件(安装时未给出任何错误/警告),但运行时却发现许多部件丢失。 请参见图片:

首先缺少libusb0.dll

然后,包含几个LabView组件:

软件不是独立的吗? 我看到它安装了所有驱动程序和LabView组件,但仍然无法正常工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过手动安装libusb0.dll解决了该问题。 按照以下链接中的说明操作,并在您的计算机上安装libusb0.dll:

    然后软件应该运行正常。

    还有一个问题是ADC寄存器视图,它在"全局设置"选项卡中非常混乱:

    我无法读取和更改config1寄存器的值。

    此外,“配准映射”选项卡不会显示所有的配准。 寄存器11-19缺失:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arash,

    我认为我以前从未见过这个错误。 让我询问我的一位同事,然后回复您。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与文本大小有关,我更改了Windows文本大小,然后软件正确显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arash,

    我很高兴您能正常工作。 如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    Brian