这就是问题所在,感谢您提前提供的任何帮助! 我正在以80MHz的速率从激光处计算脉冲。 并非每个脉冲都被检测到,但当它们检测到时,会生成TTL脉冲(5ns)。 问题是我电脑的集成商只有5MHz的带宽,但这些5ns脉冲中的大多数信号的频率要高得多,所以即使有很多信号,电脑也会报告低电压。 我需要的是一个集成器,它可以计算脉冲数,并输出一个与接收到的计数成比例的模拟电压。 例如,如果检测到每个激光脉冲,每1us将有80个计数,因此它将输出Vmax,但如果在同一1us中仅检测到40个,它将输出Vmax的一半模拟电压。 这样,信号将具有较低的频率组件,PC将准确地解释它。 我需要帮助选择能够最好地执行此信号过程的IC芯片! 建议?