This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字集成器/脉冲计数器

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579185/digital-integrator-pulse-counter

这就是问题所在,感谢您提前提供的任何帮助! 我正在以80MHz的速率从激光处计算脉冲。 并非每个脉冲都被检测到,但当它们检测到时,会生成TTL脉冲(5ns)。 问题是我电脑的集成商只有5MHz的带宽,但这些5ns脉冲中的大多数信号的频率要高得多,所以即使有很多信号,电脑也会报告低电压。 我需要的是一个集成器,它可以计算脉冲数,并输出一个与接收到的计数成比例的模拟电压。 例如,如果检测到每个激光脉冲,每1us将有80个计数,因此它将输出Vmax,但如果在同一1us中仅检测到40个,它将输出Vmax的一半模拟电压。 这样,信号将具有较低的频率组件,PC将准确地解释它。 我需要帮助选择能够最好地执行此信号过程的IC芯片! 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

     首先,对您的查询延迟回复深表歉意。

    您正在开发的有趣应用程序-想知道现在使用什么来检测激光能量?  如何将其传送给PC集成商?  集成商是否是您设计的,您能否分享原理图?  我猜有一个光电检测器来监控激光脉冲,这会将5nS脉冲发送给集成商,对吗?  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

     另外,忘记提及,有关光电探测器的信息,请查看此概述: http://www.ti.com/lsds/ti/sensing-products/photodiode-sensing/photodiode-sensing-overview.page 。  请告诉我这如何适合您的设计。

    ~Leonard