This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Xilinx KCU105,带HSDC Pro和TI's JESD204B EVM

Guru**** 2576905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/584627/xilinx-kcu105-with-hsdc-pro-and-ti-s-jesd204b-evms

主题中讨论的其他部件:ADC12J4000TSW14J10EVM

德州仪器(TI)的许多高速数据转换器评估模块(EVM)都具有带有基于FMC的连接器的JESD204B接口。 EVM设计为与 TI基于英特尔FPGA的模式发生器和捕获卡平台TSW14J56EVM配合使用。 与TI的软件工具 高速数据转换器Pro图形用户界面(HSDC Pro GUI)一起,完整的系统可以从模数(ADC) EVM捕获和评估数据样例,或生成所需的测试模式并将其发送到数模(DAC) EVM。

Xilinx FPGA也是评估和设计的热门来源。 通过与Xilinx合作,TI创建了一个平台,在该平台上,任何基于TI FMC的JESD204B ADC和DAC EVM都可以与 Xilinx的Kintex UltraScale FPGA KCU105连接。 HSDC Pro也已更新以支持此集成,并可像连接到基于TI的平台一样使用。

KCU105开发板具有标准FMC连接器,可在ADC和DAC EVM之间提供接口。 为了进行通信,KCU105使用以太网通过串行外设接口(SPI)获取数据,接收数据,并使用主机PC进行寄存读写。 KCU105具有双USB到UART桥接接口,用于系统控制和读取必要的信息,如板IP地址。 KCU105还具有行业标准JTAG连接,用于使用 Xilinx的设计工具Vivado配置FPGA。

KCU105用户指南 帮助客户介绍KCU105,是评估ADC或DAC EVM的良好起点。 这些示例中使用的固件设计用于支持HSDC Pro,通过SPI的通信以及任何基于TI FMC的JESD204B EVM (以任意线路速率)。 熟悉该平台后,可以将固件剥离并设计用于指定的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ethan,ZCU102是否有类似的计划? 我想用它来评估ADC12J4000,但我不确定它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rolf,

    目前没有支持ZCU102的计划。 我们确实有使用ZC706的示例。 这对您有帮助吗?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这可能会有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rolf,

    转到TI网站上的TSW14J10EVM产品文件夹。 从此处下载用户指南和Xilinx固件以供参考。

    此致,

    Jim