This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:将输出数据格式从负满刻度转换为正满刻度

Guru**** 2576895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582364/ads8568-interpret-output-data-format-from-negative-full-scale-to-positive-full-scale

部件号:ADS8568

您好,

我正在使用具有串行接口的硬件模式下的ADS8568,使用全部8个输入通道,并将所有这些通道输出到4个数据输出引脚。

我的问题是了解我获得的产出价值。 (请帮助阐明如何阅读输出数据格式)。 我的测试用例是这样的:当VREF=2.5V且范围引脚设置为2V时,我的输入范围应为-5V至5V。

我希望在扫描输入电压时,我的值几乎以线性方式从0000h (@0V)变为7FFFh (5V)。 但是,输出值大约1.2V返回到0000h,然后再次上升,然后在2.5V左右再次返回到0000h。 原因何在? 它也会在负值中发生。 我尝试了不同的输出通道,但类似的事情发生了,但位值不同。

总之,

-------- 5V (7FFFh)

 | 2.5V (0000h)

 | 2V (3xxxh)//一些关闭数字  

 | 1.2V (0000h)

 | 0.6V (3xxxh)//再次显示一些随机数

 | 0V (0000h)  

 |

——— -5V (8000h)//发生类似的事情,但在某些其他值下,因此没有清晰的模式。

谢谢!

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    您的预期行为是正确的,从中点刻度到整个范围,输出值 应在0000h到7FFFh之间

    下表进一步说明了预期行为,可在 数据表中找到

    您说您正在使用所有通道,这意味着您正在读取 所有通道的输出;所有通道是否显示相同的行为? 您是否可以尝试一次检查每个输出,使其他输出保持关闭或稳定在已知值?

    您能否为一对CHX提供示波器镜头,包括 :convertstartx, SDOx,sckl,sdi, 忙,CS/FS? 这将有助于进一步调试。

    此致,Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是我为通道D拍摄的图像。我正在读取的电压为2.062V。 所有其他信道的行为类似。

    当我从接收器引脚读取时,我读取了大约0x27e0。 目前,我的所有信道都读取相同的输入,但信道输出在中间的行为不同:从1FFF到5FFF。 但在端点附近,我得到的是7FFF,0000和8000等预期值。 (图像文件名应包含每个图形的描述)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:
    请将您关于同一设备的问题保留在同一帖子中,Cynthia和我将共同支持并帮助您解决问题。 请参阅您的另一个查询:
    e2e.ti.com/.../214.4546万

    谢谢。
    此致
    戴尔