尊敬的各位:
我在使用ADS198假导联检测时遇到问题,即使所有导联都连接到电极或模拟器,设备也会检测到负极通道的导联脱落,LoFF_STAT_N也会不断变化。 请提供您的信息以尽早解决此问题。
以下是从ADS1198中读取的负信道的错误值。
|
|||||||||||
LEAD-0ff检测寄存器的设置如下所示。
|
请浏览以下示意图,并提供您的输入信息。
此致,
Bhairu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的各位:
我在使用ADS198假导联检测时遇到问题,即使所有导联都连接到电极或模拟器,设备也会检测到负极通道的导联脱落,LoFF_STAT_N也会不断变化。 请提供您的信息以尽早解决此问题。
以下是从ADS1198中读取的负信道的错误值。
|
|||||||||||
LEAD-0ff检测寄存器的设置如下所示。
|
请浏览以下示意图,并提供您的输入信息。
此致,
Bhairu
尊敬的Brian:
ADS1198输入通道的详细信息如下所示。
|
下面是ADS1198原理图
e2e.ti.com/.../BW_5F00_AD1198.pdf
此致,
Bhairu
尊敬的Brian:
以下是您所提问题的详细信息。
发生这种情况时,RL电极是否连接到模拟机/患者? -
我们仅在 RL电极连接到患者时才看到此问题。 我将尝试按照您的建议降低检测阈值。
今天,我分析了负信道导联脱落状态 LoFF_statn,列表如下。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您在第1行和第2行看到, IN3N比较器检测到导联脱落,而 IN2N比较器未检测到导联脱落,即使两个比较器的输入都连接到RA导联。 我想知道这怎么会发生,我不知道为什么两个比较器都用相同的输入显示两个不同的结果? 请尽快提供您对此的意见。
患者佩戴设备12小时后出现上述问题。 重新启动设备后不久,仍然发现问题。
谢谢,此致,
Bhairu
尊敬的Brian:
正如您建议的那样,导联脱落比较器阈值从70 % (+ve通道),30 %(-ve通道)更改为95 % (+ve通道),05 %(-ve通道),方法是设置COMP_TH[2:0]:=000 (即 LoFF(0x04)=0x03 ),通过这些设置,已检测到除RLD之外的所有正负通道的导联脱落。 明天,如果需要,我将尝试增加导联断开电流。
我已经浏览了数据表,并做了以下事情以启用RLD LoFF检测。
当出现这些变化时,只要有导联脱落,它就会显示 所有正极通道的导联脱落,负极通道的CH2和CH3 (CH2N和CH3N)。 我想读取 CONFIG3寄存器的RLD_STAT位的状态以确保RLD导联脱落状态。
我正在使用读取数据连续命令在 数据就绪中断时进行数据检索。 请提供更多详细信息,以便在每次检索每个样本的数据后读取CONFIIG3寄存器值。 请共享示例代码以检测RLD导联脱落。
请澄清以下事项。
谢谢,此致,
Bhairu
尊敬的Brian:
感谢您的快速回复并消除我的疑虑。 我已经完成了快速入门指南部分的导联断开小节中提供的打开直流导联的示例程序,其中直流激励信号被选为上拉/下拉电阻器。 我了解与10MΩ Ω 上拉/下拉电阻相比,电流源/汇提供更大的输入阻抗。
请澄清以下事项。
对于当前导联断开模式,通过增加电流幅度对ECG信号是否有任何影响?
谢谢,此致,
Bhairu
尊敬的 Brian:
感谢您的意见和建议,
我已经做了以下更改来检测RLD导联脱落
1)启用RLD检测。
2)导联断开电流设置为16nA。
3)选择了电流感应模式导联脱落。
即CONFIIG3 REG(03H)= 0xCE
LoFF reg (04h)= 0x0F
运行时,每隔1秒按照 以下步骤读取config3的RLD_STAT状态。
当 RLD导联与身体断开时,可观察到RLD导联脱落检测的以下结果。
当我们找到根本原因时,我们发现,只要身体皮肤或手接触到连接 到ADS1198 AVSS和DGND的连接器屏蔽/设备外壳,就不会检测到导联脱落,即使未连接RLD,ECG也会被探测到。
我已经浏览了数据表,但没有找到解决此问题的任何解决方案。请澄清以下内容
谢谢,此致,
Bhairu
尊敬的Brian:
感谢您的意见。
我使用RLD_STAT位正确读取了RLD导联状态,只要模拟器有导联脱落,但当设备在人体上受到虫子的作用时,我没有检测到RLD LED_OFF。
造成这种情况的根本原因是人体皮肤接触到连接到ADS1198 AVSS和DGND的连接器屏蔽/设备外壳(设备主体)。
请澄清以下事项。
谢谢,此致,
Bhairu
您好Bhairu,
我相信我知道这里发生了什么。 如果患者接触地面,您可以假定所有ADC输入的电压均为0V。 然而,PGA的输出限制为比AVSS高200 mV。 假设PGA的输出电压为200 mV。
现在请参阅数据表中的图50。 禁用RLD放大器,因此您可以假定放大器的输出为高阻抗。 输出也与患者断开,因此唯一的位置电流流流是通过16 nA导联断开电流源流至AVSS。
假设这些RLDxP/N开关中的一些关闭,RLDINV引脚的电压也将为200 mV。 16 nA导联断开电流流经原理图中的R5。 RLDOUT (比较器观察电压的位置)处的电压为200 mV -(16 NA * R5)= 185 mV。
您已将COMP_TH[2:0]位设置为5 % ,因此比较器仅在RLDOUT电压低于0.05 * 3 V = 150 mV时触发。 由于电压为185 mV,因此不会触发。
顺便说一下,220千欧电阻器上也有一个压降,但与R5相比,它很小,所以我忽略了它。
要解决这个问题,我想你有两个选择。
此致,
Brian Pisani
尊敬的Brian:
感谢您的输入,我已经按照您的建议测试了这两个选项,通过读取 RLD_STAT位来检测RLD LED_OFF。
备选案文1. 清除所有RLDxP/N位,这样电流将无法移动,并且RLDOUT处的电压将始终保持低水平,无论发生什么情况。
RLD_STAT位总是读为'0'。
备选案文2. 将比较器阈值移至AT leas 7.5 %。 这将允许比较器在225 mV时触发。
- 如果患者接触系统接地,则RLD_STAT位读为'0'。
- 如果患者未接触地面,则RDL_STAT位将按预期读取为'1'。
在a/c RLDIN/RLDOUT测量电压,结果如下所示。
|
当病人接触系统接地时,我更有兴趣检测RLD导联,因为在我们的情况下,设备的机械外壳与接地相连,始终接触病人的身体。
请澄清以下事项。
请尽早回复。
谢谢,此致,
Bhairu
Bhairu
请您说明在哪些情况下可以看到这些结果:
[报价用户="Bhairu Patil1"]
在a/c RLDIN/RLDOUT测量电压,结果如下所示。
|
[/引述]
它们是否对应于设置或清除RLDP/N位的时间? RLD放大器是否断电? 我认为RLDOUT会转至2.96 的唯一原因是在设置了一些RLDP/N位的情况下打开RLD放大器的电源。 在这种情况下,当输入等于接地时,反向增益将产生接近AVDD的电压。
测试选项1时,您是否能够使用示波器探测RLD放大器的输出,以查看该节点处的电压? 对于下拉电流源和绝对没有连接到电压保持恒定的节点的情况,我觉得很奇怪。
顺便说一句,如果您需要参考电路的测试工作原理,您可以将其视为数据表中图49和图50的组合。
Brian
尊敬的Brian:
感谢您的意见和建议。
澄清: 在 以下情况下,前一个职位的结果相同。
在上述条件下,通过a/c RLDIN/RLDOUT测量电压 ,结果如下所示。
|
选项1:读取RLD_STAT以在以下情况下检测RLD_LEAD,结果如下所示。
|
要读取Config3寄存器的RLD_STAT位,请遵循以下步骤,总时间为360us,
请尽快澄清以下事项。
谢谢,此致,
Bhairu
在a/c RLDIN/RLDOUT测量电压,结果如下所示。
|
您好Bhairu,
在您尝试检测RLD导联脱落的所有情况下,RLD放大器都已通电。 请记住,当RLD放大器通电时,RLD导联脱落将无法正常工作(请参阅数据表第57页)。
在您的序列中,您似乎是在禁用RLD放大器,然后立即重新启用它,然后读取RLD_STAT位的状态。 是这样吗? 这将不起作用,因为当您读取导联脱落状态时,RLD放大器将打开。
此外,在RLD放大器关闭后,您可能需要等待一段时间,然后电压才会足够低以触发导联脱落比较器,因为电路和电极中会有一些电容。 例如,如果电路在RLD输出处甚至具有2 pF的寄生电容,则16 nA电流源需要170 us才能使管网上的电压足够低,从而触发比较器。
ADS1198 RLD导联断开电路不适合连续导联断开检测。 我的建议是在某些情况下只检查RL导联。 例如,如果多个其他电极指示导联脱落,或者您的R检测功能未能检测到正确的ECG波形。
此致,
Brian Pisani
尊敬的Brian:
感谢您的意见。
RLD导联断开且患者接触系统GND时的RLD检测问题,
--通过将病人身体与系统GND相连接,此问题已在我们的设备中得到解决。
将以下配置设置为检测RLD。
请 尽快澄清以下事项。
ADS1198 RLD导联断开电路不适合连续导联断开检测。 我的建议是在某些情况下只检查RL导联。 例如,如果多个其他电极指示导联脱落,或者您的R检测功能未能检测到正确的ECG波形。
谢谢,此致,
Bhairu
尊敬的Brian:
非常感谢您的意见和持续支持。 根据您的建议,我们不会读取RLD_STAT位的状态。
我们已经考虑了您建议的以下更改,以修复 虚假导联脱落检测。
通过这些变化,我们观察到了以下结果。
|
如果我们看到上表,只要只有RL导联从病人身体上断开,我们就会从ADS1198接收到LoFF_STATP作为0xFF。
对于RL导联检测,我们遵循以下方法。
请尽快澄清以下事项。
此致,
Bhairu