This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HSMC-ADC-bridge:ADS5463 EVM + TI HSMC/ADC转换器的数据采集参考VHDL代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/583588/hsmc-adc-bridge-reference-vhdl-code-for-data-aquisition-from-ads5463-evm-ti-hsmc-adc-converter

部件号:HSMC-ADC-bridge
主题中讨论的其他部件:ADS5463TSW1400EVM

您好,  

我正在尝试 使用Altera Arrow SoCKit从上述配置中获取数据。 两块板的示意图显示它们是兼容的。(我想)

https://rocketboards.org/foswiki/pub/Documentation/ArrowSoCKitEvaluationBoard/C5S_REV_B_2013.0424万.pdf 

1.是否可以为任何Altera板使用此桥接器获得参考设计的VHDL副本。

2.此SPI总线的用途是什么。 我应该使用此端口来配置此主板。 如果是,如何。

3.要读取数据,我只需使用DCLK\HSMC_CLKIN2读取数据。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    HSMC_ADC_BRIDGE卡的用途是允许将我们的许多ADC EVM直接连接到各种FPGA开发平台,以便您可以直接在FPGA上开发您的设计。    在设计桥接卡时,Altera的一位人员实际上选择了HSMC连接器中的连接器引脚,我们应该将ADC的各种信号路由到, 考虑诸如将LVDS时钟信号传输到具有时钟功能的IO以及将数据对传输到具有LVDS功能的输入等事项。   我们没有可在FPGA平台上运行的示例FPGA代码。   您必须考虑ADC EVM的原理图和桥接卡的原理图,以查看哪些信号连接到FPGA的哪些引脚,并相应地开发引脚约束文件。

    桥接卡允许我们的各种高速ADC EVM连接到Altera平台,其中许多EVM都有一个SPI端口接入ADC以配置ADC中的寄存器。  ADS5463在ADC内没有任何可编程寄存器,因此没有 SPI端口。  因此,通过桥接卡的SPI信号在  EVM上没有任何用处。

    一旦您跟踪信号路径以查看LVDS时钟和数据信号如何连接到FPGA,并且您获得相应的引脚约束文件设置,您就可以使用来自ADC的时钟信号(名为Dry for data ready) 以DDR双数据速率方式将数据锁定到FPGA。  即,时钟信号的上升和下降边缘都用于锁定来自ADC的数据。  TSW1400EVM的网站上提供了基于Altera的TSW1400捕获卡的Verilog代码,以供参考。   

    与ADS5463 EVM相关的另一个细节是LVDS时钟信号与数据位转换*边缘对齐*,通常称为源同步时钟。   这意味着在将时钟信号延迟大约90度之前,*不*存在数据位的有效设置和保持时间窗口。   将时钟信号延迟大约四分之一个时钟周期后,时钟边缘将位于数据位的中心,然后您将拥有围绕时钟边缘的数据设置/保持时间。   通常,FPGA中的PLL用于将时钟信号延迟90度,然后再使用它来锁定DDR数据位。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息反馈