This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:ADS1292RECG-FE驱动程序和安装问题

Guru**** 2579535 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581362/ads1292recg-fe-ads1292recg-fe-driver-and-install-issues

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件:ADS1292ECG-FE

大家好,

我安装 评估工具 ADS1292EVM_SW_v 1.11 时,出现错误消息“TARGETDIR is undefined,The Directory table sappears formged. 正在中止..."

1)如何解决? 错误是什么?

2) ADS1292EVM驱动程序是否包含在安装包中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SMART!

    ADS1292ECG-FE驱动程序随下载包提供。  您使用的是什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用Win7/64位,ADS1292ECG-FE驱动程序下载包是什么链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ftp.ti.com/.../ADS1292EVM_SW_v1.11 .zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当时在1.11 setup.exe上安装ADS1292EVM_SW_Winv\Win7,但它无法工作。
    警告显示" TARGETDIR is undefined,Directory table s坪 为畸形。 正在中止..."
    您能提供任何建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SMART!

    请查看此帖子,查看是否可以获得要安装的驱动程序:

    e2e.ti.com/.../87.7694万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我执行了ADS1292EVM_SW v.v.\setup.exe,1.11 1292EVM_SW_v 1.11 无法成功安装。

    警告显示" TARGETDIR is undefined,Directory table s坪 为畸形。 正在中止..."

    屏幕停止,如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    智能,

    您是否以管理员身份运行安装程序? 这似乎是LabView的问题。 如果您是该计算机的管理员,并且您以管理员身份运行安装程序,但安装程序仍然无法运行,请尝试执行以下操作:
    digital.ni.com/.../24E09BDC314EB93A862.5758万D004ECBC6