This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:输出数据为零

Guru**** 2580095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582544/ads1018-the-output-data-is-zero

部件号:ADS1018

 各位 专家:

         我正在为负责的客户调试ADS1018, DOUT没有转换的数据输出

电源:5.5V  

输入信号: DC 4.5V

硬件配置: DC输入AIN0, AIN1/AIN2/AIN3浮动

软件配置:发送 0xC0CBC0CB (使用带有配置寄存器回读的32位数据传输周期,请检查以下波形,32位的前半部分为数据(零),后半部分为回读配置寄存器设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    由于ADS1018处于单触发模式,默认情况下处于关闭状态,因此在开机后转换结果将显示为零。  完成下一次转换后,您将看到有效的结果。  请参阅ADS1018数据表第19页上的8.6 1节中的第一段。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bob,您好:

              此问题不会仅在开机后发生一次,他们使用连续模式进行读取,回读数据始终为零,每个帧的数据插槽为零。 我还在下面附上了它们的示意图 ,供您检查。 为了进行评估,输入是 二极管D48上的直流电压4.8V。 请检查原理图和我之前写过的寄存器设置,以找出根本原因吗?

    e2e.ti.com/.../ADS1018_E55D5C4F9F530674FE56_.pdf</s>53.0674万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我认为问题在于沟通。  ADS1018读取SCLK下降沿上的数据,因此MOSI线路上的相位不正确。  这应在上升边缘过渡,并在下降边缘保持稳定。  请参阅ADS1018数据表第8页上的图1时序图。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好:

    是的,DIN (MOSI)上的寄存器设置数据似乎与SCLK不相,我将要求客户反转SCLK并检查结果。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好:

    感谢您的意见,客户可以立即获取数据。

    顺便说一下,对于FSR设置,在第20页底部,它表示FSR是ADC刻度的全范围,对设备应用的电压不能超过VDD+0.3V,这是否意味着FSR设置不能高于VDD电源? 例如,如果VDD为5.5V,则FSR不能设置为+/-6.144V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    FSR设置确定一个代码(LSB)的值。  因此,您可以将+/-6.144V设置与5.5V VDD一起使用,但您只能将最大5.8V (VDD+0.3V)的输入应用于ADS1018。  换言 之,您可以使用大于电源的FSR,但无法测量整个范围,并且受电源电压的限制。

    我意识到这有点令人困惑,因为大多数ADC在 计算满量程时都使用了特定的参考电压。  此设备 系列的工作方式略有不同,因为使用了预定的缩放,以允许大于电源的FSR能够测量到电源。  另一个示例是使用3.3V的VDD (一种通用电压),但较高的电压标度仅允许+/- 2.048 ,+/- 4.096 V或+/-6.144V。  如果您想要测量整个电源范围,+/- 2.048 将不允许测量高于2.048 V的电压。 其他两个FSR可以工作,但 使用+/- 6.144V会失去更多动态范围。   +/- 4.096 V可实现最佳分辨率,并允许在整个电源范围内进行测量。   但是,输入电压保持在 VDD + 0.3V范围内仍受限制。  

    此致,

    Bob B