This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:带通道选择的单转换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582637/ads7947-single-conversion-with-channel-select

部件号:ADS7947

您好,

我尝试确定在使用通道选择时如何从ADS7947中获取单个样本。  采样速率并不重要(1ksps),但设备操作是重要的。   从我看到的内容中,您可以选择所需的通道(通过GPIO),然后读出两个示例。   第一个样本将被丢弃(因为它是在遥远的过去的某个时间点获得的),第二个样本将是相关数据。  我在下面附上了一个示例计时图。   

请确认我的理解正确。

非常感谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Don

    如果您在16时钟模式下运行,则您接收的数据用于上一个样本转换。

    当您进入 32时钟模式时,您收到的数据输出 将用于当前的样本转换。

    如果我们参考上面显示的计时图,设备将以上面显示的32时钟帧输出来自先前转换的数据(样本N-1和样本N)。

    对于样本 N+1,设备将为前16个时钟输出零,为样本N+1从17个时钟输出转换数据

    所以你说的是正确的

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet