请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC39J84 在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件
大家好,在使用DAC39J84时,我对SYSREF时钟有一些问题,有些问题真的困扰着我。我希望您能帮助我或给我一些建议。
我 使用LMK0.4828万b作为时钟源来生成设备时钟和sysref时钟,问题如下:
1.如果我选择连续SYSREF模式,我是否必须将寄存器92配置为使用所有sysref脉冲? 或者我可以提供连续的sysref模式,并在配置92中选择使用一个或两个脉冲或其他选项?
2.链接建立后,我必须关闭sysref连续时钟吗?
3.如何控制sysref时钟的生成或关闭? 通过LMK0.4828万的引脚SYEREF_REQ?
希望您能提供帮助
谢谢你