主题中讨论的其他部件: INA333, ADS1158
您好!
ADS7953是否可以用于双电源(双极电源)? 在数据表上,VSS和V型引脚没有作为单独的引脚分开,数据表似乎暗示不能与双电源一起使用。 如果您查看ADS7953EVM的原理图,VSS和Vee引脚将断开。
如果它可用于双电源,您能否为连接何处的针脚提供一些建议? 如果不能,您是否可以推荐一个可执行双电源且用于双电源的ADC? 16通道,至少12位和至少50k总采样率是我的应用的重要参数。
谢谢!
Jon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ADS7953是否可以用于双电源(双极电源)? 在数据表上,VSS和V型引脚没有作为单独的引脚分开,数据表似乎暗示不能与双电源一起使用。 如果您查看ADS7953EVM的原理图,VSS和Vee引脚将断开。
如果它可用于双电源,您能否为连接何处的针脚提供一些建议? 如果不能,您是否可以推荐一个可执行双电源且用于双电源的ADC? 16通道,至少12位和至少50k总采样率是我的应用的重要参数。
谢谢!
Jon
您好,Abhijeet,
感谢您的回复!
信号摆动不是一个非常严格的要求,但我们正在计划从3.3V电源(仅基于电路中的其它电源)为ADS7953供电,因此如果我们要使用双电源+/-1.8V,则是一个不错的选择。 信号摆动越多越好,但我们也在使用INA333,它限制了电源的上端。
输入通道的数量对我们很重要,因此我注意到您推荐的两个通道是8通道。 我们流式传输16个频道的速度相对较快,因此8个频道会产生问题。 您有16通道双电源吗? 我们可以使2 x 8信道正常工作,但我只是想检查一下。
谢谢!
Jon
您好Jon,您好Ning,
在固定通道模式下,ADS1158可以在125 kSPS的速率下采样输入。 但是,由于数字滤波器是SINC5 (即移动平均值)滤波器,需要5个转换周期才能稳定,因此第一个结果的有效数据速率似乎要慢5倍(但此后所有结果都以125 kSPS标称数据速率显示)!
将此行为扩展到自动扫描模式,信道之间的多路复用只能提供23.739 kSPS的最大数据速率(这来自数字滤波器稳定所需的5个转换周期+允许外部RC稳定所需的额外延迟时间)。 此数据速率将在您为自动扫描模式选择的所有信道中拆分。 例如...
...如果您在两个信道之间进行多路复用,则每个信道的有效数据速率将为11.87 kSPS (23.793 kSPS /2信道)。
...如果您在16个信道之间进行多路复用,则每个信道的有效数据速率将为1.5 kSPS (23.793 kSPS /16个信道)。
因此,请确保将“23.7 kSPS”除以您选择的信道数,以获得有效的“每信道”数据速率。
我希望这能有所帮助!
Chris
您好,Chris:
这确实有帮助,谢谢。 对于我们的应用程序来说,它的运行速度似乎不太慢。 现在的计划是让我们的AFE具有双电源,然后将信号转移到ADS7953 (单电源)并使用该ADC进行获取。 这不是最简单的方法,但为我们提供了16个采集通道。 关于如何将两极供应水平转变为单一供应水平的任何建议都将受到欢迎。
Abhijeet推荐了ADS868x和ADS85x8器件系列,这两种器件均为双电源,但具有8通道器件。 如果您对16通道,每通道12位或以上,双电源和每通道大约3.2kSPS有任何建议,也将非常感谢。
谢谢!
Jon