This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953双电源?

Guru**** 2580715 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, INA333, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581233/ads7953-ads7953-dual-supply

部件号:ADS7953
主题中讨论的其他部件: INA333ADS1158

您好!

ADS7953是否可以用于双电源(双极电源)?  在数据表上,VSS和V型引脚没有作为单独的引脚分开,数据表似乎暗示不能与双电源一起使用。  如果您查看ADS7953EVM的原理图,VSS和Vee引脚将断开。

如果它可用于双电源,您能否为连接何处的针脚提供一些建议?  如果不能,您是否可以推荐一个可执行双电源且用于双电源的ADC?  16通道,至少12位和至少50k总采样率是我的应用的重要参数。

谢谢!

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan

    ADS7953不能用于双双极电源/双极输入。 请允许我输入ADC将在您的应用中看到的信号摆动。 我们的器件可以通过单电源操作进行双极摆动。

    我建议您看一看ADS868x和ADS85x8器件系列。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet,

    感谢您的回复!

    信号摆动不是一个非常严格的要求,但我们正在计划从3.3V电源(仅基于电路中的其它电源)为ADS7953供电,因此如果我们要使用双电源+/-1.8V,则是一个不错的选择。  信号摆动越多越好,但我们也在使用INA333,它限制了电源的上端。

    输入通道的数量对我们很重要,因此我注意到您推荐的两个通道是8通道。  我们流式传输16个频道的速度相对较快,因此8个频道会产生问题。  您有16通道双电源吗?  我们可以使2 x 8信道正常工作,但我只是想检查一下。

    谢谢!

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天进行了更多的搜索,发现ADS1158将是我们应用的理想DAQ。  请告诉我此芯片是否是一个错误的选择(例如,它尚未投入生产,或者是否计划很快更换此芯片)。

    提前感谢您的帮助。

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jon,

    ADS1158可以使用双(+/-2.5V)模拟电源。 数字电源可以是3.3V或5V,具体取决于所需的逻辑电平。

    您对每个通道的吞吐量(有效数据速率)有何要求? 当在所有16个通道之间进行多路复用时,每个通道上的有效数据速率仅约为1.5kSPS最大值

    ADS1158正在生产中,很可能会在生产中停留很长时间。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    感谢您的回复。 我们要使用的采样速率约为每通道3.2kSPS。 我们关注的频率范围高达约1k至1.5k Hz。 尽管采样率仍有一些变化,所以如果它给我带来一些ADC优势,我可以说是大约800Hz。

    根据我对数据表的了解,固定信道模式下125kSPS / 16信道=每信道7.8125kSPS,自动扫描模式下23.7 kSPS。 我读的不正确吗?

    提前感谢!
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我遇到了与Jon相同的问题,并且很难理解ADS1158的一个规范:自动扫描数据速率:23.7kSPS/通道。 我应该如何理解此号码? 是否为"每通道"速率,即每个通道的速率同时为23.7kSPS?

    感谢您的帮助!

    最佳。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijeet,

    您能帮我理解ADS1158的一个规范吗? 其中一个规格被列为“自动扫描数据速率:23.7kSPS/通道”。 我应该如何理解此号码? 是否为"每通道"速率,即每个通道的速率同时为23.7kSPS?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jon,您好Ning,

    在固定通道模式下,ADS1158可以在125 kSPS的速率下采样输入。 但是,由于数字滤波器是SINC5 (即移动平均值)滤波器,需要5个转换周期才能稳定,因此第一个结果的有效数据速率似乎要慢5倍(但此后所有结果都以125 kSPS标称数据速率显示)!

    将此行为扩展到自动扫描模式,信道之间的多路复用只能提供23.739 kSPS的最大数据速率(这来自数字滤波器稳定所需的5个转换周期+允许外部RC稳定所需的额外延迟时间)。 此数据速率将在您为自动扫描模式选择的所有信道中拆分。 例如...

    ...如果您在两个信道之间进行多路复用,则每个信道的有效数据速率将为11.87 kSPS (23.793 kSPS /2信道)。
    ...如果您在16个信道之间进行多路复用,则每个信道的有效数据速率将为1.5 kSPS (23.793 kSPS /16个信道)。

    因此,请确保将“23.7 kSPS”除以您选择的信道数,以获得有效的“每信道”数据速率。

    我希望这能有所帮助!
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    这确实有帮助,谢谢。  对于我们的应用程序来说,它的运行速度似乎不太慢。  现在的计划是让我们的AFE具有双电源,然后将信号转移到ADS7953 (单电源)并使用该ADC进行获取。  这不是最简单的方法,但为我们提供了16个采集通道。  关于如何将两极供应水平转变为单一供应水平的任何建议都将受到欢迎。

    Abhijeet推荐了ADS868x和ADS85x8器件系列,这两种器件均为双电源,但具有8通道器件。  如果您对16通道,每通道12位或以上,双电源和每通道大约3.2kSPS有任何建议,也将非常感谢。

    谢谢!

    Jon