主题中讨论的其他部件:THS4509,, ADC3244, ADC3244EVM, THS4541
我正在寻找具有高输入阻抗(在Kohms或最好在Mohms范围内)直流耦合前端的高速ADC (100MSPS,14位,2通道或更多) EVM 我发现的大多数EVM都是变压器耦合和500hm端接。 您能否建议我使用具有缓冲前端的EVM? 我的输入是单端的,范围为0.1V至1.6V。
谢谢!
Nagaraj。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找具有高输入阻抗(在Kohms或最好在Mohms范围内)直流耦合前端的高速ADC (100MSPS,14位,2通道或更多) EVM 我发现的大多数EVM都是变压器耦合和500hm端接。 您能否建议我使用具有缓冲前端的EVM? 我的输入是单端的,范围为0.1V至1.6V。
谢谢!
Nagaraj。
您好,
大多数EVM是由变压器耦合而成的,这是有原因的。 EVM的用途是简化数据转换器的评估,变压器耦合是噪声最低的信号调节输入。 适用于模拟输入的信号发生器是单端的,而ADC需要差分,并且信号偏置到所需的VCM。 变压器耦合是实现这两项目标的最清洁的方法。 当然,这排除了直流输入带宽。
当输入带宽降至DC时,通常使用信号调节放大器。 放大器可以执行单端到差分转换,并且具有一个CM输入,该输入可以连接到ADC的VCM输出以进行偏置。 我们的许多EVM将在EVM上为ADC的其中一个通道提供可选放大器路径。 您在主题标题中提到的ADS6445在EVM的通道C上具有THS4509放大器,用于评估目的。
我们的许多EVM都将具有用于差动输入另一侧的第二个SMA连接器(通常未安装),以便 将完全差动输入引入EVM。 在这种情况下,我们还可以拆除变压器,并在电极片之间焊接一对零欧姆电阻器,从初级电阻到次级电阻,以通过EVM提供直流路径。 如果您已经有一个差分且偏置到适当水平的输入信号,那么您可以对我们的其中一个EVM执行此操作,并将该信号直接传送到ADC。 由于空间限制,我们较高的信道数EVM通常不会在每个信道中具有第二个SMA。 但是,两通道和四通道EVM通常会这样做。 因此,您可能必须选择符合您的规格的ADC,然后检查EVM是否可以轻松修改以用于差动直流耦合应用。 您在主题标题中提到的ADS6445每个通道具有单个SMA输入。 有一个与ADS6445类似的新器件系列,*DO具有每个通道两个SMA输入,并且可以将变压器耦合移除以支持直流耦合。 请参阅ADC3244系列。 但是对于单端信号,您需要使用单独的放大器EVM来执行信号调节,以便向ADC EVM提供差分信号。
此致,
Richard P.
您好,
我们所有的现代高速ADC都需要一个完全平衡的差分信号,它围绕着一个相当紧密的共模电压,而通过完全平衡,我的意思是IN+和IN-必须始终围绕着该VCM对称。 不允许将一个模拟输入与VCM绑定,而让另一个输入围绕VCM摆动。 这不是完全平衡和对称的,在任何时候,瞬时共模电压都不是VCM,而是VCM和模拟信号之间的一半。 您需要某种调节电路将单端信号转换为以VCM为中心的差分信号。
我已经看到人们违反了这种差异要求,愿意放弃一些绩效,但无法保证只会发生绩效损失。 这些器件没有经过单端输入测试或特征参数,我在我们的其他一些 器件上看到,当错误的共模导致某些情况发生时,性能非常差,例如导致ADC管道的第一阶段过量和剪辑, 这会将样本的其余部分抛离。 设备不会受到损坏,但单端输入不能保证ADC的正常功能。 您可能会看到交流电性能下降,或者您可能只是看到垃圾数据。
此致,
Richard P.
您好,
TSW1400的Quartus项目可从TSW1400网页下载: http://www.ti.com/tool/TSW1400EVM
此致,
Richard P.