This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445:具有直流耦合高阻抗模拟输入的ADC EVM

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS6445, ADC3244, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579506/ads6445-adc-evm-with-dc-coupled-high-impedance-analog-inputs

部件号:ADS6445
主题中讨论的其他部件:THS4509,, ADC3244ADC3244EVMTHS4541

我正在寻找具有高输入阻抗(在Kohms或最好在Mohms范围内)直流耦合前端的高速ADC (100MSPS,14位,2通道或更多) EVM 我发现的大多数EVM都是变压器耦合和500hm端接。 您能否建议我使用具有缓冲前端的EVM? 我的输入是单端的,范围为0.1V至1.6V。


谢谢!

Nagaraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    大多数EVM是由变压器耦合而成的,这是有原因的。  EVM的用途是简化数据转换器的评估,变压器耦合是噪声最低的信号调节输入。  适用于模拟输入的信号发生器是单端的,而ADC需要差分,并且信号偏置到所需的VCM。  变压器耦合是实现这两项目标的最清洁的方法。   当然,这排除了直流输入带宽。  

    当输入带宽降至DC时,通常使用信号调节放大器。  放大器可以执行单端到差分转换,并且具有一个CM输入,该输入可以连接到ADC的VCM输出以进行偏置。  我们的许多EVM将在EVM上为ADC的其中一个通道提供可选放大器路径。  您在主题标题中提到的ADS6445在EVM的通道C上具有THS4509放大器,用于评估目的。

    我们的许多EVM都将具有用于差动输入另一侧的第二个SMA连接器(通常未安装),以便 将完全差动输入引入EVM。  在这种情况下,我们还可以拆除变压器,并在电极片之间焊接一对零欧姆电阻器,从初级电阻到次级电阻,以通过EVM提供直流路径。    如果您已经有一个差分且偏置到适当水平的输入信号,那么您可以对我们的其中一个EVM执行此操作,并将该信号直接传送到ADC。    由于空间限制,我们较高的信道数EVM通常不会在每个信道中具有第二个SMA。   但是,两通道和四通道EVM通常会这样做。  因此,您可能必须选择符合您的规格的ADC,然后检查EVM是否可以轻松修改以用于差动直流耦合应用。  您在主题标题中提到的ADS6445每个通道具有单个SMA输入。   有一个与ADS6445类似的新器件系列,*DO具有每个通道两个SMA输入,并且可以将变压器耦合移除以支持直流耦合。  请参阅ADC3244系列。  但是对于单端信号,您需要使用单独的放大器EVM来执行信号调节,以便向ADC EVM提供差分信号。  

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的详细回复。 我知道EVM是为客户使用这些高速ADC的最常见的交流耦合应用而设计的。 我们的应用是从传感器阵列获取近直流信号。 我们正在通过一个与图像传感器非常相似的大型DNA传感器阵列进行切换,并从每个像素获取信号。

    另外,我还看到了1.5V ADS6445的共模限制。 我不太理解固定共模要求的原因。 我想这会产生一个必要的缓冲区来驱动ADC以转换共模。

    我们可以在使用该缓冲器的差分转换器中添加一个单端。 但是,如果我们能够做到这一点,我们希望避免这种情况。 我们将AIN-引脚偏置为0.9V (这是我们的中端),并允许AIN+信号从0.2V摆动到1.6V,以便使用ADC的全动态范围。 我知道以这种方式推动ADC有一定的意义。 但我想在添加缓冲区之前,看看这种设置可以实现哪种性能。 您是否将此视为ADC3244 EVM上的一种可能性? 在ADC3244的情况下,我想我可以将0.95V的VOCM与AIN-端子绑定,只需驱动AIN+端子。

    我不想将模拟输入端接为50欧姆,因为这意味着功率消耗更大。 我想直接驱动ADC3244的6.4Kohm输入阻抗。 我希望通过在ADC3244EVM的输入路径中去除任何并联电阻器来实现此目的。

    谢谢!
    Nagaraj。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们所有的现代高速ADC都需要一个完全平衡的差分信号,它围绕着一个相当紧密的共模电压,而通过完全平衡,我的意思是IN+和IN-必须始终围绕着该VCM对称。   不允许将一个模拟输入与VCM绑定,而让另一个输入围绕VCM摆动。  这不是完全平衡和对称的,在任何时候,瞬时共模电压都不是VCM,而是VCM和模拟信号之间的一半。  您需要某种调节电路将单端信号转换为以VCM为中心的差分信号。  

    我已经看到人们违反了这种差异要求,愿意放弃一些绩效,但无法保证只会发生绩效损失。  这些器件没有经过单端输入测试或特征参数,我在我们的其他一些 器件上看到,当错误的共模导致某些情况发生时,性能非常差,例如导致ADC管道的第一阶段过量和剪辑, 这会将样本的其余部分抛离。    设备不会受到损坏,但单端输入不能保证ADC的正常功能。  您可能会看到交流电性能下降,或者您可能只是看到垃圾数据。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我找到了ADC3244的双通道EVM板,它还使用THS4541提供直流耦合路径。 我将试用此EVM。

    我计划将其与基于Alterra Stratix IV的FPGA基板配合使用。 我想知道是否可以使用TSW1400固件作为起点。 是否可以将我指向此固件?

    此致,

    Nagaraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TSW1400的Quartus项目可从TSW1400网页下载: http://www.ti.com/tool/TSW1400EVM 

    此致,

    Richard P.