This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84 -无输出波形

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/582558/dac38j84-dac38j84---no-output-waveform

部件号:DAC38J84

我使用DAC38J84和ZYNQ7045来实现我的设计
在原理图上,DAC38J84和ZYNQ7045之间有4通道连接,我计划仅使用通道A输出波形,通道A使用lane0和lan1进行数据传输
Xilinx JESP-IP内核和DAC38J84均配置为LMF =841,信道速率为6.3.5904万 GHz,
DAC38J84 DACLKK:1.2.7181万GHz
DAC38J84 SYSREF:15.89.7625万MHz
有关配置参数,请参见附录。

e2e.ti.com/.../Xilinx-JESD_5F00_IP_5F00_CORE_5F00_CFG_2800_jack_2D00_170320_2900_.txt</s>17.032万 2900

e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_REG_5F00_CFG_2800_jack_2D00_170320_2900_.txt</s>17.032万 2900
现在的问题是通道A输出波形异常,示波器上看到的是671mV的直流电压。
CGS相位正常,这是与Vivado ILA (内部逻辑分析)的同步信号

DAC38J84状态寄存器的读数如下:
*************
DAC_ALARM_REG_0x41值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x42值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x43值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x44值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x64值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x65值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x66值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x67值为0x0000
DAC_ALARM_REG_0x68值为0x0003
DAC_ALARM_REG_0x69值为0x0003
DAC_ALARM_REG_0x6A值为0x0003
DAC_ALARM_REG_0x6B值为0x0003
DAC_ALARM_REG_0x6C值为0xC003
DAC_ALARM_REG_0x6D值为0x0000
*************
从以上信息可以知道,dac38j84 SerDes PLL工作正常,lane0- lane3上没有错误,但通过数据表,0x6c为0xC003:
在lane3和lane2中发现了SYSREF错误。

我陷入了这个问题,现在如何继续?

问题1:JESD配置为LMF = 841,但有任何4通道连接,JESD是否工作正常?e2e.ti.com/.../2870.Xilinx-JESD_5F00_IP_5F00_CORE_5F00_CFG_2800_jack_2D00_170320_2900_.txt</s>2800 17.032万2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划输出一个三角形波形,但得到一个直流电压(675mV)