This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:IDAC电流源在电容负载中是否有限制?

Guru**** 2774565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580088/ads1120-do-the-idac-current-sources-have-a-limitation-in-capacitive-load

部件号:ADS1120

大家好!

是否存在电容限制,包括的电流源可以处理? 我在数据表中没有找到任何关于此问题的信息(或者我只是盲目地)。 Bob,如果您阅读此内容-我们曾经讨论过此应用程序,如下所示:

这确实不是一个常见的应用程序,但我需要它来进行粗略的温度测量,它运行良好。 我还添加了两个红色电容器,做了很多测试和测量,一切都很好,没有任何振荡。 我正在从AIN0获取100µA Ω 电流,并将此引脚用作REF+。 然后我使用AIN3作为参考-,我还对照AVSS对AIN3进行采样。 从性能的角度来看,这肯定不是最好的事情,但我根本不需要非常精确的结果。 另一个频道对我很重要(此处未显示)。 温度只是一个侧面信息,可能会出现几度错误。 但现在我想知道电流源驱动的电容是否有限制,因为没有关于电流源工作原理的信息。 是否存在任何已知限制? 老实说,这仅供我个人参考,因为没有实际问题,但我有兴趣知道。

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我 不知道通过向IDAC添加大电容负载而出现任何限制或稳定性问题。  由于  可能需要较长的沉降时间,因此通常不会这样做。  如果有任何限制,我将继续进行调查并更新此线程。

    我已使用高侧参考为RTD测量构建了类似电路,但没有发现任何问题。  但是,我使用的最大上限值是100nF。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bob!

    感谢您的回复- 100N也是我用于两个上限的值。 正如我所说,根本没有问题,只是想知道。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我与其中一位设计师进行了交谈,他并不认为电容本身是一个问题,尤其是在这些器件的电流输出水平(考虑10uF 至47uF负载的一般范围)。  但是,如果我们认为这是通过的,并且存在足够的电感,或者将  电容值与大电容值一起添加到路径中 ,则可能存在不稳定的可能性。  与 应用程序中不能接受的模拟稳定增加相比,这种问题的可能性非常小。  问得好!

    此致,

    Bob B