大家好!
是否存在电容限制,包括的电流源可以处理? 我在数据表中没有找到任何关于此问题的信息(或者我只是盲目地)。 Bob,如果您阅读此内容-我们曾经讨论过此应用程序,如下所示:
这确实不是一个常见的应用程序,但我需要它来进行粗略的温度测量,它运行良好。 我还添加了两个红色电容器,做了很多测试和测量,一切都很好,没有任何振荡。 我正在从AIN0获取100µA Ω 电流,并将此引脚用作REF+。 然后我使用AIN3作为参考-,我还对照AVSS对AIN3进行采样。 从性能的角度来看,这肯定不是最好的事情,但我根本不需要非常精确的结果。 另一个频道对我很重要(此处未显示)。 温度只是一个侧面信息,可能会出现几度错误。 但现在我想知道电流源驱动的电容是否有限制,因为没有关于电流源工作原理的信息。 是否存在任何已知限制? 老实说,这仅供我个人参考,因为没有实际问题,但我有兴趣知道。
Dennis