This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:使用DACCLK PLL

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/581091/dac38j84-using-dacclk-pll

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万

在DAC38J84上,我们有一个应用程序需要内插内部PLL计时的数据。 我们使用的是配置与评估板类似的3方电路板(具有LMK0.4828万)。

我已经使用“快速启动”选项卡查看了从DAC3XJ8X GUI程序生成的寄存器设置,以了解不同的插值设置,并看到该程序使用小数更改了LMK0.4828万寄存器0x108上的时钟输出小数因子,而不使用的内部PLL DAC38J84。
此外,该程序还会更改DAC38J84上的寄存器0x00,0x25和0x3B (SerDes和JESD时钟的插值和除法)。

但是,我希望通过对内部PLL计时而不是增加输入时钟频率来实现更高的速率?

我们在基带中成功地生成320 MHz的波形(例如),并且还通过以2或4采样速度从LMK中为DAC计时来成功生成内插信号。
我们还可以在启用PLL的情况下成功生成波形,并且输出时钟与输出时钟相同。

但是,当我们启用具有相同插值设置的2或4比率的PLL时,将不会获得输出。
在执行此操作时,我们读回来,车道偏离(Reg 7)从3 (插值=1时)更改为0。
PLL调谐通过读回寄存器0x31来验证,我们已根据插值相应地更改寄存器0x25和0x3B。 (PLL时钟比2 @320 MHz:M=4,N=2,P=8,VCO_TUNE=44,H波段VCO)
我们是否误解了某些东西?

此致

Stig