请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:OMAP-L138, ADS1174, ADS1274我正在为音频波束形成应用寻找4通道16位A/D转换器。
最重要的是,4个通道应同时采样。
它可以有4个单独的A/D转换器,或者只有一个,但有4个采样和保持电路。
在最后一种情况下,A/D转换器必须以4倍的速度读取所有4个通道,然后才能获得下一批4个样品。
音频为CD质量,即每秒44k个通道的样本。
A/D转换器必须将兼容的串行接口连接到TI OMAP-L138信号处理器。
问题: 要使用哪个A/D部件。
现在,我请您注意,您是否会推荐一款更新的DSP,它可能具有4个DSP内核。 在我的应用程序中,我必须在每个通道上执行快速1024示例FFT,为每个通道分配一个内核。
感谢您的建议。
谢谢,
一月