This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4通道同时采样A/D转换器。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, ADS1174, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578877/4-channel-simultaneously-sampling-a-d-converter

主题中讨论的其他部件:OMAP-L138ADS1174ADS1274

我正在为音频波束形成应用寻找4通道16位A/D转换器。
最重要的是,4个通道应同时采样。
它可以有4个单独的A/D转换器,或者只有一个,但有4个采样和保持电路。
在最后一种情况下,A/D转换器必须以4倍的速度读取所有4个通道,然后才能获得下一批4个样品。
音频为CD质量,即每秒44k个通道的样本。
A/D转换器必须将兼容的串行接口连接到TI OMAP-L138信号处理器。
问题: 要使用哪个A/D部件。
现在,我请您注意,您是否会推荐一款更新的DSP,它可能具有4个DSP内核。 在我的应用程序中,我必须在每个通道上执行快速1024示例FFT,为每个通道分配一个内核。
感谢您的建议。
谢谢,
一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月


    我不支持此器件,但ADS1174/ADS1274似乎1274似乎可以满足您的应用需求。 您应该通读数据表。 它确实有一些延迟和频率响应,可能适合也可能不适合您的应用。

    关于DSP建议,我会在支持DSP的论坛之一上发帖。 我对该主题的了解不够,因此无法向您提供建议。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jo,

    我看了一下这些零件,乍一看,它们似乎与账单相符。 我必须制作一个原型(或者可能有一个演示板),然后尝试一下它是否能满足我的需求。

    感谢您的回复,

    谢谢,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月


    ADS1174和ADS1274具有评估模块。 有一个主板通过USB连接到您的计算机,还有一个子板与设备连接。 我要指出,EVM是在XP是Windows的主要版本时设计的。 它应该可以与Windows 7配合使用,有些人已经将其与Windows 8和10配合使用,但需要更多的工作才能进行设置。

    如果您感兴趣,ADS1274EVM用户指南值得下载以查看原理图。


    吴若瑟