This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:在数据速率为200SPS,fclkin=3.072MHz和Num_Ave=60的情况下无输出数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580154/ads1255-no-output-data-in-case-of-data-rate-200sps-fclkin-3-072mhz-and-num_ave-60

部件号:ADS1255

大家好

您是否介意询问ADS1255?
请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../2017.031万_5F00_ADS1255.pdf</s>1255.
您能给我们一些好处吗?

是否不能输出数据 (fclkin=7.68MHz除外)?
您是否告诉我们如何 以数据速率=200SPS输出数据?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    这不应该是3.072 MHz主时钟的问题。 我只需检查SCLK是否也已调整以满足T1定时要求:

    因此,SCLK不应超过768 kHz (3.072 MHz/4)。

    在示波器屏幕截图中,/DRDY未返回高值,我会检查以确保在此期间读取数据。 如果没有数据检索,则/DRDY将保持低电平,直到下一次转换完成,如图24所示。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher San

    非常感谢您的回复!

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    不用客气! 如果您有关于ADS1255的任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    Chris