This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:将ADC "ADS8681"读取到PC/台式机

Guru**** 2580765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/580020/ads8681-reading-adc-ads8681-to-pc-desktop

部件号:ADS8681

如何将ADC ADS8681数据直接读取到PC。 ADS8681是否具有SPI协议?

我可以使用任何SPI到USB转换器吗? 请告诉我TI是否有此类产品。

读取数据是好主意吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijaykumar:

    ADS8681支持数据读取操作的协议,如下所示:

    1.具有单个SDO-x的传统SPI兼容协议

    2.传统SPI兼容协议,带双SDO-x

    3.用于数据传输的ADC主时钟或源同步(SRC)协议

    需要一个主机控制器,请参阅我们的ADS8681EVM-PDK,它包含一个PHI控制器板,用于将数据传输到PC。

    http://www.ti.com/tool/ADS8681EVM-PDK

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Dale的回复

    LabVIEW驱动程序是否可用于此EVM板的自定义软件开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaykumar,

    ADS8681 EVM GUI软件确实安装了LabView驱动程序,以启用EVM评估。

    但是,这些驱动程序/DLL的设计是专有的,我们不能共享任何自定义的详细信息。

     

    此致,

    Sandeep