请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8681 如何将ADC ADS8681数据直接读取到PC。 ADS8681是否具有SPI协议?
我可以使用任何SPI到USB转换器吗? 请告诉我TI是否有此类产品。
读取数据是好主意吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Vijaykumar:
ADS8681支持数据读取操作的协议,如下所示:
1.具有单个SDO-x的传统SPI兼容协议
2.传统SPI兼容协议,带双SDO-x
3.用于数据传输的ADC主时钟或源同步(SRC)协议
需要一个主机控制器,请参阅我们的ADS8681EVM-PDK,它包含一个PHI控制器板,用于将数据传输到PC。
http://www.ti.com/tool/ADS8681EVM-PDK
此致
戴尔·李