This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:斜坡模式不正确

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578569/afe5851-incorrect-ramp-pattern

部件号:AFE5851

您好,

我使用的是Xilinx (Kintex 7) FPGA的AFE5851。 ADC的时钟频率为62.5 MHz,因此帧时钟频率为31.25 MHz。 反序列化由IDELAYE2和ISERDESE2基元在12位模式下实现。

我使用校直模式来调整AFE5851的8个串行数据通道。 如下图所示,这种方法工作正常:

之后,使用同步模式对齐12位数据字。 这也很好:

要再次检查单词对齐,将选择切换图案,并按预期显示:

毕竟,坡道模式已激活。 乍一看,可以看到一个斜坡,但我正在处理两个问题:

首先,反序列化的位“dataport[85]”(它是ADC数据ADC1_CH1[11:0]中的位1)错误。 我不知道它是反向的还是延迟的。

其次,所有通道的斜坡模式都不是相位的。 通道1至4对齐,通道5至8 也对齐,但具有不同的相位。

因此,我的问题是:

1. AFE5851是否可能生成了不正确的斜坡模式?

2.为什么斜面图案未对齐,是否正确?

3.您认为我在FPGA接收器逻辑方面存在一般问题吗? 如何确定 问题是来自AFE5851还是FPGA逻辑,因为除斜坡之外的所有模式都正确反序列化。

此致,

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Philipp:

    此设备在医学论坛中有介绍。 我将它移到那里,您将获得更好的响应。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍未解决...

    此致,Philipp