在“线程:”, “ADCPro”中讨论的其他部件
问题: CHOP功能。
(1)在ADS1263数据表中,没有对使用的切碎技术进行解释。 唯一的注释是 9.3 6 (PGA由两个斩波稳定放大器组成...)。
(2)在第 7.5 ,一般条件,没有使用的切碎模式的定义。 唯一的注释出现在偏移电压和偏移电压漂移处。 这是否意味着7.5 中的所有规格都属于两种模式:切碎模式打开和切碎模式关闭?
(3)具体而言,第 8.8 属于两种切碎模式?
(4)在试验ADS1263EVM-PDK时,TAB 3:数字滤波器显示两个windows ADC1数据速率。 禁用CHOP时,两个窗口中的数字相同,例如400 SPS和400,0Hz,与ADC1滤波器类型无关。 启用CHOP时,数字不同,例如400 SPS与391,8Hz (滤波器孔1),197,9Hz (滤波器孔2),132,4Hz (滤波器孔3)和99,5Hz (滤波器孔4)。 那么,什么是真的? ADS126xEVM-PDK´Guide中未对这种现象进行说明。
(5)在试验ADS1263EVM-PDK时,是否可以将编程的获取警报延长30,0秒?
感谢您的回复。
此致,
Jiri道斯塔尔