This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:CHOP函数

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1263EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579104/ads1263-chop-function

部件号:ADS1263
在“线程:”, “ADCPro”中讨论的其他部件

问题: CHOP功能。

(1)在ADS1263数据表中,没有对使用的切碎技术进行解释。 唯一的注释是 9.3 6 (PGA由两个斩波稳定放大器组成...)。

(2)在第 7.5 ,一般条件,没有使用的切碎模式的定义。 唯一的注释出现在偏移电压和偏移电压漂移处。 这是否意味着7.5 中的所有规格都属于两种模式:切碎模式打开和切碎模式关闭?

(3)具体而言,第 8.8 属于两种切碎模式?

(4)在试验ADS1263EVM-PDK时,TAB 3:数字滤波器显示两个windows ADC1数据速率。  禁用CHOP时,两个窗口中的数字相同,例如400 SPS和400,0Hz,与ADC1滤波器类型无关。 启用CHOP时,数字不同,例如400 SPS与391,8Hz (滤波器孔1),197,9Hz (滤波器孔2),132,4Hz (滤波器孔3)和99,5Hz (滤波器孔4)。 那么,什么是真的? ADS126xEVM-PDK´Guide中未对这种现象进行说明。

(5)在试验ADS1263EVM-PDK时,是否可以将编程的获取警报延长30,0秒?

感谢您的回复。

此致,

Jiri道斯塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiri:

    (1) ADS1263中有两种不同类型的切块。

    一 PGA由斩波稳定放大器组成。 斩波稳定放大器是一种利用切碎来减少偏移,漂移,噪声等的放大器。实际实施情况并不太重要,不需要了解。 如果您感兴趣,可以在此处找到有关斩波器运算放大器优势的更多信息:    

    II. Chop模式是一种可以启用或禁用的模式。 启用时,此模式只需在交换ADC输入极性的情况下进行2次测量,然后提供平均输出结果。 数据表的9.4 12部分详细介绍了这种切碎方式。  

     

    (2)除非另有说明,否则假设斩波模式已关闭是安全的。 受切碎模式影响的主要参数是偏移,偏移偏移和噪声。

     

    (3)噪音性能是以切块方式指定的。 启用CHOP模式后,由于平均值的原因,您可能会看到噪声改善了sqrt(2)。

     

    (4) CHOP模式对数据速率的影响是真实的,对于SINC2或更高的过滤器指令更明显。 这是因为数字滤波器需要一定的时间才能在输入步骤后稳定下来。 启用切碎模式时,数字滤波器必须稳定两次!!

    使用SINC1过滤器时,过滤器在1个转换周期后稳定下来,因此对数据速率的影响不大。 由于转换开始延迟,仍有一些影响。

    使用SINC2滤波器时,数字滤波器需要~2个转换周期才能稳定下来。 因此,总共需要~4个转换周期才能获得2个结果并将它们平均起来。

    方程式19-21提供使用CHOP模式时的延迟和有效数据速率。

     

    (5)是的,此警报时间可在"其他/关于"选项卡上配置。

     

    我希望这会有所帮助,如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    感谢您的迅速回复。 我忽略了 数据表的9.4 ................................................................12。 稍后我会再向各位提出其他问题。

    此致,

    Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    至Christopher Hall

    您好,Chris:

    在试用ADS1263EVM-PDK时,我观察到了以下问题。 在"IDAC \ Sensor Bias"(IDAC \传感器偏差)选项卡上,单击IDAC旋转后,ADS1263将自动切换为CHOP Disable (CHOP禁用)模式。 我根据测量的输入偏移电压值识别此值。 但是,“输入复选框”按钮上未声明此模式,该按钮仍处于“启用切碎”状态。 当尝试退出禁用切碎模式时,单击返回IDAC旋转窗口对您没有帮助。 唯一的方法(除了重置评估板之外)是单击两次Input Chop (输入Chop)按钮:进入CHOP Disable (禁用切碎)模式,然后返回CHOP Enable (启用切碎)模式我在ADS1263EVM-PDK User´s中´了这方面的任何注意事项。

    此致,

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiri:

    我看到了相同的东西... 启用IDAC Rotation (IDAC旋转)会覆盖输入切碎设置,并且不会更新前面板控件。 这绝对是GUI中的一个错误。 该问题可能是由于IDAC旋转和输入切碎设置都修改了MODE0寄存器中的CHOP[0:1]位。

    注:如果您怀疑设备的注册设置不同步,您可以进入注册映射页面并单击"刷新注册映射",前面板控件将更新以匹配设备的注册设置。 这就是我验证输入粉碎实际上已被禁用的方法。

    但是,启用IDAC旋转并重新启用切碎模式后,输入偏移仍会在禁用输入切碎时显示为反映偏移。 您也看到了这一点吗? 我需要进一步研究一下,看看这是否是真实的,或者这是否也是软件中的一个错误。

    谢谢,此致,
    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    至Christopher Hall

    您好,Chris:

    感谢您的回复。 是的,我确认您在启用Rotation (侧翻)后观察到(1)配准图,(2)前面板控件和(3)实际ADC行为之间存在差异。 将根据输入偏移电压判断真正的ADC行为。

    但是,还有另一个问题-旋转与PGA1增益之间的交互作用。

    实验时,我使用以下基本设置:块大小512,数据速率400 SPS (391.8 Hz),辛卡1,AINCOM电平移位开,AINP1和AINN1 = AINCOM,旁路关,PGA1增益= 1和2,IDAC1和IDAC2幅度关,旋转关。

    在这些条件下,我看到以下实际输入的设定电压:在Chop禁用时+240 uv,增益=1;在Chop禁用时+120 uv,增益=2;在Chop启用时小于+/-1 uv,增益=1或2。 这似乎没有问题。

    现在,当Chop Enabled (Chop已启用)且Gain (增益)=1且设置Rotation On (旋转开启)后,我看到实际输入偏移电压+240 UV,它属于Chop Disabled (Chop已禁用)且Gain (增益)=1 (如上所示),但面板控件仍处于Chop Enabled (Chop已启用)状态且Gain

    现在,当旋转保持打开并在选项卡上操作Chop控件输入MUX从启用到禁用再返回到启用时,我看到输入偏移电压+120 UV,它属于Chop Disabled和Gain =2,请参阅上面的 但面板控件仍处于Chop Enabled (已启用Chop)状态且Gain (增益)= 1。

    感谢您的参与和此致,

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiri:

    是的,这听起来和我看到的问题是一样的... 启用CHOP和IDAC旋转后,我观察到相当大的偏移量,与CHOP禁用模式相当。

    即使ADCPro报告已启用CHOP模式(从寄存器映射),但CHOP模式似乎实际上已被禁用。 给我一两天的时间来用另一个板来确认这种行为。 我想看看这是否只是EVM的一个错误,或者这是否是实际的器件行为。

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiri:

    我在另一个板上对此进行了测试,并验证当启用了切碎和IDAC旋转时,偏移量并未完全消除。 偏移量似乎是在切断模式下测得偏移量的一半。 我仍在研究原因;但是,我现在的建议是一次只使用其中一种模式。

    如果您仍然希望获得两种操作模式的好处,则需要手动实现其中一种模式。 例如,您可以启用CHOP模式,配置IDAC和收集数据。 然后切换IDAC信道并收集更多数据。 最后,对两种IDAC配置的结果进行平均计算,以获得更准确的结果,从而消除IDAC电流中的任何不匹配。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    您好,Chris:

    感谢您的解释和推荐。

    我期待着你的下一个结论。 现在,您如何看待问题的根源: ADS1263芯片本身或评估板软件?

    谢谢,致以诚挚的问候。

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiri:

    我用自己的软件在另一个主板上测试了此问题,所以现在似乎这是一个设备问题。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:ADS1263

    您好,Chris:

    感谢您有机会与您联系。

    此致,

    Jiri道斯塔尔