This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1293EVM:如何为ads1293evm板提供USB电源

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579612/webench-tools-ads1293evm-how-to-give-usb-power-to-ads1293evm-board

部件号:ADS1293EVM
在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

SIR I已将3导联ECG连接到ads1293evm并运行,然后上述信号持续运行,请指导如何将ads1293板配置为3导联测量,以及如何为板提供USB电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raksha,

    EVM用户指南的2.3 集1部分 显示了如何为3导联ECG配置EVM。

    USB电源可通过J5供电。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,我有一个dobut,不使用外接电池,而是使用USB电源运行套件。 所以,这是正确的方法还是不正确的,请告诉我先生,如果需要额外配置,ADS软件中没有得到正确的ECG波形吗? 请告诉我先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesha,

    USB电源应该正常。 如果您需要有关了解ADS1293操作的更多帮助,请参阅该器件的数据表,您可以 在此处找到该数据表。 如果在阅读数据表后,您仍然不理解为什么无法读取ECG,请发布有关您的设备问题的特定问题。

    此致,

    Brian Pisani