Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1293EVM 在“线程: ADS1293”中讨论的其他部件
工具/软件:WEBENCH设计工具
SIR I已将3导联ECG连接到ads1293evm并运行,然后上述信号持续运行,请指导如何将ads1293板配置为3导联测量,以及如何为板提供USB电源