This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.5ns超声波接收波束形成器8个模拟通道输入,1个模拟通道输出。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578203/2-5ns-ultrasonic-reception-beamformer-8-analogue-channels-in-1-analogue-channel-out

主题:AFE5809中讨论的其他部件

我正在寻找购买或构建一个可以接收8个正弦信号(从1 MHz到10 MHz)的系统,每个信道都有一个设定的延迟(最小为2,5ns,最大为2,5us,步长为2.5 ns),将它们组合(总和或总和/平均)并再次发送组合(模拟)信号。 这种系统最好是模拟的,但如果它必须在内部是数字的,采样率应足以排除采样不足。

我想知道是否有人有此类产品的相关经验,或者是否有人知道销售此类产品的公司?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将AFE5809用于此目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jelle:

    AFE5809或AFE58xx系列器件均不能用于您的应用,因为它们不能满足2.5us延迟要求。