请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:AFE5809中讨论的其他部件我正在寻找购买或构建一个可以接收8个正弦信号(从1 MHz到10 MHz)的系统,每个信道都有一个设定的延迟(最小为2,5ns,最大为2,5us,步长为2.5 ns),将它们组合(总和或总和/平均)并再次发送组合(模拟)信号。 这种系统最好是模拟的,但如果它必须在内部是数字的,采样率应足以排除采样不足。
我想知道是否有人有此类产品的相关经验,或者是否有人知道销售此类产品的公司?