This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:QDR LVDS Output Timing at Register17默认设置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579248/ads42lb69-qdr-lvds-output-timing-at-register17-default-setting

部件号:ADS42LB69

大家好,

我的客户询问QDR DxCLK边缘是否位于数据有效窗口的中心
默认设置下。

客户表示DxCLK的边缘和数据的边缘
在他的评估中,在默认设置下似乎相互匹配。

请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F.N.,

    寄存器0x17和0x18的位5:1的设置是什么? 如果是0万,则DACCLK边缘应与有效数据 时间居中。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim-San,

    感谢您的快速回复。

    客户的设置似乎有问题。
    有客户报告说,由于该原因,已确认正常运行
    设置正确。

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano