This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146

Guru**** 2584575 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579276/tvp5146-about-the-linux-documents-requirements

主题中讨论的其他部件:TVP5146

大家好,

客户正在使用     Linux系统中的TVP5146和DM365 来开发视频编解码器。 客户无法理解   TVP5146的Linux驱动程序。

所以他需要  Linux驱动程序文档来帮助我。  

问题1:我们是否有      适用于TVP5146的Linux驱动程序文档?  如果我们 没有      TVP5146的Linux驱动程序文档,有没有办法帮助客户?  

问题2:客户希望使用 ADV7180更换  TVP5146。 客户是否使用ADV7180更换  TVP5146的情况相同?

如果有,请与我分享?  

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

    很遗憾,我无法评论与驱动程序相关的任何内容。

    您可能会从达芬奇或Linux论坛获得更好的驱动程序支持。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    感谢您的回复。 我将在达芬奇或Linux论坛上发布我的问题。