请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TVP5146大家好,
客户正在使用 Linux系统中的TVP5146和DM365 来开发视频编解码器。 客户无法理解 TVP5146的Linux驱动程序。
所以他需要 Linux驱动程序文档来帮助我。
问题1:我们是否有 适用于TVP5146的Linux驱动程序文档? 如果我们 没有 TVP5146的Linux驱动程序文档,有没有办法帮助客户?
问题2:客户希望使用 ADV7180更换 TVP5146。 客户是否使用ADV7180更换 TVP5146的情况相同?
如果有,请与我分享?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)