您好:
IM当前运行的是DAC 38J84,我运行的输出数据速率为368.64MSPS。 我想知道当我启用插值函数时,除了配置第一个寄存器(0x00)以设置插值,我还应该做什么? 当我发送比特流时,我对收到的数据进行了FFT,我发现频率响应不是平的(看起来在频率域上有一个sinc过滤器),如何获得平的频率响应?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
IM当前运行的是DAC 38J84,我运行的输出数据速率为368.64MSPS。 我想知道当我启用插值函数时,除了配置第一个寄存器(0x00)以设置插值,我还应该做什么? 当我发送比特流时,我对收到的数据进行了FFT,我发现频率响应不是平的(看起来在频率域上有一个sinc过滤器),如何获得平的频率响应?
谢谢
Kevin,
如果您插入1,然后切换到2,则必须执行以下操作:
1.将DACCLK更改为运行速度提高2倍。
2.写入config0 0x0118以设置新的插值速率。
3.写入config37 0x4000,以更改DACCLK更改后的JESD CLK除法器。
4.写入config59 0x800以更改自DACCLK更改以来的Serdes参考除法器。
5.写入config31:0x9980,0x9982,0x9980以执行SIF同步。
要改善平面度,请通过写入config0并将位0和位1设置为'1"来启用x/sin(x)功能。如果输出已饱和,请确保在启用此功能后关闭输入电源。 有关此功能的详细信息,请参阅数据表。
此致,
Jim