This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:插值配置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579393/dac38j84-interpolation-configuration

部件号:DAC38J84

您好:

IM当前运行的是DAC 38J84,我运行的输出数据速率为368.64MSPS。 我想知道当我启用插值函数时,除了配置第一个寄存器(0x00)以设置插值,我还应该做什么? 当我发送比特流时,我对收到的数据进行了FFT,我发现频率响应不是平的(看起来在频率域上有一个sinc过滤器),如何获得平的频率响应?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin,

    如果您插入1,然后切换到2,则必须执行以下操作:

    1.将DACCLK更改为运行速度提高2倍。

    2.写入config0 0x0118以设置新的插值速率。

    3.写入config37 0x4000,以更改DACCLK更改后的JESD CLK除法器。

    4.写入config59 0x800以更改自DACCLK更改以来的Serdes参考除法器。

    5.写入config31:0x9980,0x9982,0x9980以执行SIF同步。

    要改善平面度,请通过写入config0并将位0和位1设置为'1"来启用x/sin(x)功能。如果输出已饱和,请确保在启用此功能后关闭输入电源。 有关此功能的详细信息,请参阅数据表。   

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:我不确定SIF同步的含义是什么...当我更改插值系数时,我应该保持原来的JESD信道速率正确吗? (由于Im运行368.64MSPS输出速率,我的JESD信道速率为3.6864Gbps,在8通道模式下工作)