Other Parts Discussed in Thread: ADS1158
大家好,
我们在其中一个设计中使用ADS1158。
我们参考数据表中的表7来计算一个LSB。
我们在设计中使用参考电压4.096V。
如果我们根据表7的条目3计算LSB,则1 LSB =(LSB*4.096V) 1.06 /(7FFFh)= 133.333uV。
但根据表的第二个条目,则1 LSB =(4.096)/(7800h)= 132.504uV。
以下哪一项是正确的?
如果我们进行第一个计算,则4.096V,即Vref应对应于77FFh,而不是7800h。
请澄清。
这对我们来说非常重要,因为我们正在设计一个测量精度应为2mV的系统。
期待您的回复。
谢谢!
Suresha N S